This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:在 u-boot 中初始化看门狗

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621917/sk-am62a-lp-initializing-the-watchdog-in-u-boot

器件型号: SK-AM62A-LP

您好:

我们将使用 Yocto 为 SK-AM62A-LP 构建 SDK 11.01.05.07 中的映像。
我们希望在 A53 CPU 启动时激活看门狗、如有可能、请在 u-boot 启动时激活看门狗。
看门狗时间结束时的预期操作是系统完全重新启动。


为此、我们 在 u-boot-ti-stagging 配方中添加了以下 fragment.cfg。
看门狗在 u-boot 中按预期运行、但当我们启动 Linux 内核时、只有一个 A53 内核正确启动。

我们可以比较 console_with_fragment.log 和 console_without_fragment.log 。

我们是否忘记了一些东西来达到我们的要求?

此致、

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    您在 u-boot 和内核器件树中为看门狗启用了哪个 MAIN_RTI 模块?

    请注意、您只能使用 main_rti0、而不能使用任何其他 RTI 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    我们只在 u-boot 器件树中保留了 main_rti0(所有其他都保留,默认情况下并非如此)、它运行正常。

    此致、

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    您是否意味着您已禁用所有 RTI 节点、但内核器件树中的 main_rti0 可修复 CPU 启动问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要解决 CPU 启动问题、我们只需在 u-boot 器件树中禁用 RTI 节点。 我们不需要修改 Linux 内核器件树、后者保留了 main_rti0、main_rti1、main_rti2、main_rti3 (main_rti4 为 C7 保留)。 我们仍在进行一些非回归测试、但到目前为止、我们尚未发现任何回归。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。