This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:AM64x PCIe CLK(SERDES0_REFCK_P/N 引脚)兼容性、可连接到 LMKDB1108 LP-HCSL?

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1613220/am6412-am64x-pcie-clk-serdes0_refck_p-n-pins-compatibility-to-interface-to-lmkdb1108-lp-hcsl

器件型号: AM6412
主题中讨论的其他器件: LMKDB1108

团队、
客户需要将 PCIe CLK 用作其系统中的输入、并且想使用缓冲器 (LMKDB1108)、因为系统稍后无法重新调优(闭合系统)。
-> AM64x SERDES0_REFCK_P/N 引脚电气规格是否与 LMKDB1108 LP-HCSL 兼容?
LMKDB1108 是否可用作 SERDES0_REFCK_P/N 引脚的缓冲器?


AM64x IBIS-AMI 模型 — SPRAM731 可用、但不包含 SERDES0_REFCK_P/N 模型(仅 TX 和 RX)。 此外、它也没有提及 A 型是否与 SR2.0 兼容。
www.ti.com/.../AM6442
->您能否提供 PCIe SERDES0_REFCK_P/N 型号?

似乎这种类型的问题在过去曾多次提出过、但没有一个 100%明确的答案、可能是添加一个常见问题会有意义:
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1592692/lmk3h0102-does-lmk3h0102-in-lp-hcsl-mode-compatible-with-am64-pcie-refclk-input

 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1208861/am6442-am64-pcie-refclk  

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364387/am6442-serdes-input-clock-serdes0_refclk

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1582238/am6442-am6442-hcsl-vs-lp-hcsl-pcie-refclk/

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565749/tda4ah-q1-is-low-power-hcsl-lp-hcsl-okay-for-the-serdes-refclk-inputs/

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1608448/am6442-buffer-type-of-serdes0_refclk-p-n-when-used-as-input-for-pcie-interface

提前感谢、
Anber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    我已要求团队研究 REFCLK I/O 模型的 IBIS-AMI 模型、这将需要更长时间的时间来进行跟进。

    对于问题的第一部分、我最初认为由 AM64x 驱动的差分 REFCLK 符合 PCIe 标准、PCIe 规范中的 REFCLK 输出采用 HCSL 信令。 简要查看 LMKDB1108 数据表将建议其支持连接到 PCIe 标准的 HCSL 输入。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:
    团队对 REFCLK I/O 的 IBIS-AMI 模型有何反馈?

    提前感谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    我还没有得到任何东西,我将再次 ping 球队.

    此致、

    Lucas