This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:后选择和 MCU_BOOTMODE

Guru**** 2957170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622071/tda4vh-q1-post-selection-and-mcu_bootmode

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

您好、

我将设置 MCU_BOOTMODE 以在 TDA4VH 上执行 RBL 之前执行 POST 序列、但我对 TRM 中编写的内容有疑问:

image.png

我不确定是应该将引脚设置为模式 00(如表中所述)、还是应该将其设置为写入为“保留“的模式 01?

这在以前版本的 TRM (SPRUJ52) 中没有保留。 能否确认建议在 RBL 之前执行 POST 的模式?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julien、

    我不确定我是否应该将引脚设置为模式 00(如表中所述)、还是应该将其设置为模式 01(写为“保留“)?

    建议的 POST 设置确实为 01、这反映在脚注的最后一条语句中。

    这在 TRM 的以前版本中没有保留 (SPRUJ52)。 您能否确认建议在 RBL 之前执行 POST 的模式?

    我们将在内部提交一个 TT、以便在下一个 TRM 版本中更新此信息。 这似乎是一种监督。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 我将使用推荐的 POST 设置。