This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:您能否提供 TDA4VH-Q1 和 AM69A 之间的技术比较?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1, AM69A, TDA4VH-Q1, TDA4AP-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621823/tda4vh-q1-can-you-provide-a-technical-comparison-between-the-tda4vh-q-and-the-am69a

器件型号: TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件: AM69A、TDA4VH 、TDA4VP-Q1、TDA4AH-Q1、 TDA4AP-Q1

尊敬的专家:

 

TDA4VH 和 AM69A 引脚对引脚 (P2P) 是否兼容? 除了汽车认证外、它们之间的具体功能和规格有何差异? 此外、TDA4VH 的技术支持(例如 E2E、SDK)的当前状态如何、是否有任何停止支持的计划?

 

谢谢

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于功能支持 — 的数据手册包含“设备比较“一节、其中列出了所有功能。  您可以比较它们以查看具体差异。  两者都是完全支持的器件(E2E、SDK 等)、并且没有停止支持的计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    根据 AM69x 处理器的表 4-1、器件版本 1.0 数据表(修订版 E) TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AP-Q1 JacintoTm 处理器数据表(修订版 C)的表 4-1、AM69A TDA4VH-Q1 之间的技术差异没有明显区别。

    客户当前正在使用 AM69A 进行产品开发;但是、由于 TI 将不再为此器件提供技术支持、因此他们正在考虑切换到 TDA4VH-Q1。 客户希望了解以下内容:

    1. 技术差异:除了标准的工业级和汽车级规格外、AM69A 和 TDA4VH-Q1 之间的实际功能或硬件差异是什么?

    2. 支持长寿:客户非常担心遇到另一种“支持终止“情况的风险。 这些功能需要确保 TDA4VH-Q1 的长期支持路线图。

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDA4VH-Q1 支持不再继续、它是汽车行业中的一款流行产品。  关于技术差异 — 它们是同一个器件,只是具有不同的编程/融合设置。  我在数据手册中引用的表指定了在每个器件中启用哪些内核/功能。