This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:如何为 AM67A 配置 DDR?

Guru**** 2984350 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1620293/am67a-how-to-configure-ddr-for-am67a

器件型号: AM67A
主题中讨论的其他器件: SysConfig、

我使用 SysConfig 生成 k3-j722s-ddr-evm-lp4.dtsi 文件。 然后、我应该将此文件放在哪里以及我应该修改哪些器件、以便使其与我自己的 DDR 芯片兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否遇到了有关如何使用 AM67A DDR 配置工具、或者如何使用该工具的输出更新软件的问题?

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    如何使用工具的输出更新我的软件? 这可能与修改 SDK 中的 u-boot 有关、但我不确定如何修改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0830.debug.txt
    这是更改为 DDR 后的内核调试信息。 我应该如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您降低 LPDDR4 频率的速度(生成新的 DTSI 文件)、问题是否仍然存在? 请注意、更改 LPDDR4 频率时、还需要更新延迟时序参数。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我已经尝试过、但问题仍然存在。 此外、DDR 已从 8GB 更改为 1GB。 我是否需要修改任何存储器范围? 当然,这只是我的猜测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62A7:1GB DDR 的 CMA 存储器池分配问题 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛


    我看到了相关的帖子,但仍然没有线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更正了 k3-j722s-evm.dts 中的无效 CMA 范围。 然后我发现这是因为 uboot 中的 uEnv.txt 使用了 name_overlations=ti/k3-j722s-edgeai-apps.dtbo、这导致 CMA 范围被固定。 我想知道是否需要 k3-j722s-edgeai-apps.dtbo。 事实上,我不知道这个文件的功能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供更多信息。 根据这些信息、我认为您的问题与 DDR 接口的稳定性无关、而是一个软件问题。 因此、我会将此 TT 重新分配给我们的软件支持团队。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想知道是否需要 k3-j722s-edgeai-apps.dtbo。 事实上,我不知道这个文件的功能是什么。

    将为 edgeAI 应用保留额外区域。 因此、如果不使用、则不需要使用  k3-j722s-edgeai-apps.dtbo。

    希望您现在启动 Linux?

    - Keerthy