This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:将 AM69A 处理器替换为 SK-AM69 板上的 TDA4VH。

Guru**** 2950280 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1618108/sk-am69-replacing-the-am69a-processor-with-the-tda4vh-on-the-sk-am69-board

器件型号: SK-AM69
主题中讨论的其他器件: AM69A、 TDA4VH

我是一名基于 AM69A 和 TDA4VH 处理器的电路板开发人员。 请注意、如果将处理器替换为 SK-AM69 电路板上的 TDA4VH,从硬件的角度来看,这是否可以实现 — 即 AM69A 和 TDA4VH 处理器是否引脚对引脚兼容? 我还对是否需要更改固件感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vova Karpets、

    感谢您的查询。

    我来回顾一下反馈意见。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Sreenivasa

    是否有任何更新?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daiel、

    我一直在内部检查我们可以提供哪些最佳支持。

    我想您可能有机会查看以下内容:

    https://www.ti.com/product/AM69A

    此致、

    Sreenivasa.