This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:[J722S]内核日志有警告回溯

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1614205/tda4aen-q1-j722s-kernel-log-have-warning-backtrace

器件型号: TDA4AEN-Q1

您好 TI:

   我使用了 TDA4AEN J722S 平台进行开发、 在每次启动时、内核都有以下情况 1 和 2 警告回溯。 您能否检查我如何修复此警告回溯?

 

以下是我的使用 Yocto 和 RTOS SDK 版本信息。

Linux Yocto 版本:10.01.00.04

MCU SDK RTOS 版本:sv_oz_tda4x_psdk_10_01_00_04_j722s

 

 

用例 1:

[10.009955] 链接的模块:k3_j72xx_badge RTI_wdt (+) cdns3_ti RTC_ti_k3 wave5 snd_soc_davi_McASP ti_k3_r5_remoteproc (+
[10.010092] CPU: 3 PID: 200 Comm:(udev-worker ) tainted : g      o   6.6.44-ti-gee332fc84d96 #1
[ 10.010104]硬件名称:Texas Instruments J722S EVM (DT)
[10.010108] pstate:800005 (Nzcv daif -pan -uao -TCO -DIT -SSB BTYPE=--)
[10.010117] PC:RTI_WDT_PROBE+0x12c/0x5c0 [RTI_WDT]
[10.010146] LR:RTI_WDT_PROBE +0x114/0x5c0 [RTI_WDT]
[10.010160] sp : ffff80008235b800
[10.010163] x29: ffff80008235b850
[10.015012] virtio_rpmsg_bus virtio4:创建通道 ti.ipc4.ping-pong 地址 0xe
[10.015247] virtio_rpmsg_bus virtio4:在没有收件人的情况下收到 MSG
[10.015691] virtio_rpmsg_bus virtio0:在没有收件人的情况下收到 MSG
[10.016750] rproc-virtio rproc-virtio.5.auto: registered virtio4 (type 7)
[10.016765] remoteproc remoteproc4:远程处理器 78400000.r5f 现已连接
[ 10.022666] x28:000000000000 X27:0000000000000000
[ 10.022677] x26:ffffff8000814bb10 x25:ffffff80008235bb0 x24:000000000000005b
[ 10.022688] x23:ffff000820cb4c00 x22:ffffff00082414ac90 x21:ffffff000820cb4c10
[ 10.022699] x20:ffffff8000827ab090 x19:ffffff00082414ac80 x18:ffffffffffffffffffff
[ 10.022709] X17:000000000000 x16:0000000000000000 x15:ffffff8000815db800
[ 10.022718] x14:0000000000000004 X13:0000000000000290 x12:ffffff8000827abfff
[ 10.022728] x11:0000000000002000 x10:ffffff00097ff010 x9:0000000000000100
[10.022737] x8 : ffff8000827ab000 x7 : ffffff00097ffffffx18 : 00007fff8b945000
[ 10.022747] x5:000000000e0f1000 x4:ffffff000820cb4e10 x3:ffffff0008250763c0
[10.022757] x2 : ffffff000825076480 x1 : ffffff0008252cb900 x0 : ffffff8000827ab000
[10.022768] 呼叫跟踪:
[10.029967] virtio_rpmsg_bus virtio2:没有收件人收到 MSG
[ 10.036997] RTI_WDT_PROBE+0x12c/0x5c0 [RTI_WDT]
[ 10.037014] platform_probe+0x68/0xc4
[ 10.197149] am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet eth0:PHY [8000f00.MDIO:00]驱动程序[TI DP83TG721CS1.0](IRQ=POLL)
[ 10.200051] REALY_PROBE + 0x148/0x220
[ 10.207194] am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet eth0:配置 phy/rgmii-rxid 链路模式
[ 10.214286] __DRIVER_PROBLE_DEVICE+0x78/0x12c
[ 10.214297] DRIVER_PROBLE_DEVICE+0xd8/0x15c
[10.223530] am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet eth0:链路接通 — 1Gbps/full — 流量控制关闭
[ 10.228525] __driver_attach+0x90/0x19c
[ 10.228540] bus_for_each_dev+0x7c/0xdc
[ 10.228549] DRIVER_ATT+0x24/0x30
[ 10.228557] BUS_ADD_DRIVER+0xe4/0x208
[ 10.228565] DRIVER_REGISTER+0x5c/0x124
[ 10.228574] __PLATFORM_DRIVER_REGISTER+0x28/0x34
[ 10.228581] RTI_WDT_DRIVER_INIT_INIT+0x20/0x1000 [RTI_WDT]
[ 10.228596] do_one_initcall+0x80/0x1c8
[ 10.228605] do_init_module+0x58/0x1e0
[ 10.228617] LOAD_MODULE+0x1c8c/0x1d18
[ 10.338499] init_module_from_file+0x88/0xcc
[ 10.342775] __arm64_sys_finit_module+0x1dc/0x2e4
[ 10.347478] invoke_syscall+0x48/0x114
[ 10.351234] el0_svc_common.constprop.0+0xc0/0xe0
[ 10.355940] do_el0_svc+0x1c/0x28
[ 10.359251] el0_Svc+0x2C/0x84
[ 10.362305] el0t_64_SYNC_HANDLER+0x120/0x12c
[ 10.366655] el0t_64_SYNC+0x190/0x194
[ 10.370316]代码:b140041f 540010a8 91024014 a9096bf9 (b9400294)
[10.376398] --[结束跟踪 0000000000000000 ]-----

 

 

用例 2:

[ 10.513770]内部错误:同步外部中止:0000000096000010 [#2] PREEMENT SMP
[10.523166] 链接的模块:pvrsrvkm (O+) e5010_jpeg_enc overlay crct10dif_ce v4l2_jpeg k3_j72xx_badg隙 RTI_wdt (+) cdns3_ti rtc_ti_k3
[10.569812] CPU: 0 PID: 179 Comm:(udev-worer) tainted: G   D  O   6.6.44-ti-gee332fc84d96 #1.
[ 10.569827]硬件名称:Texas Instruments J722S EVM (DT)
[10.569832] pstate:600005 (nZCv daif -pan -uao -TCO -DIT -SSB BTYPE=--)
[10.569840] PC:_RGXReadBVNCFromReg.isra.0+0x18/0x130 [pvrsrvkm]
[10.597827] LR : RGXBvncInitializeConfiguration+0x6d0/0x9d4 [pvrsrvkm]
[ 10.603502] OMAP-Li2c 20010000.i2c:控制器超时
[10.604567] sp : ffff800081fab6a0
[10.604570] x29:ffffff800081fab6d0 x28:ffffff80007999e064 x27:0000000000000001
[10.617280] sii902x:1-003b 探测器失败、错误为–110
[10.620226] x26:ffffff800081fab6a8 x25:ffffff00082af4a160 x24:ffffff800079971000
[10.620239] x23:ffffff000827b98308 x22:ffffff00082af4a000 x21:ffffff000827a0e008
[ 10.640076] x20:ffff8000799b2458 x19:000000000000 x18:000000000000
[ 10.640093] x17:ffff8008fdf7f000 x16:ffffff8000800800000 x15:000000000d7841a0
[10.640104] x14:49544e495f4345 x13:0000000000000283 x12:0000000000000002
[ 10.640114] x11:ffff000827a0e008 x10:0000000000000020 x9:000000000000
[ 10.668605] x8 : 0000000000000024 x7 : ffffff800083e80024 x6 : ffff800083e80000
[10.675742] x5 : ffffff800081fab6x0 x4 : ffffff800081fab6ac x3 : ffffff800081fab6a8.
[ 10.682877] x2:ffff800081fab6a4 x1:000000000000 x0:ffffff000827a0e008
[10.690010] 呼叫跟踪:
[ 10.692456] _RGXReadBVNCFromReg.isra.0+0x18/0x130 [pvrsrvkm]
[10.698452]  RGXRegisterDevice+0x400/0xb68 [pvrsrvkm]
[10.703722]  PVRSRVCommonDeviceCreate+0x230/0x6ec [pvrsrvkm]
[10.709600]  pvr_drm_load+0x98/0x1f0 [pvrsrvkm]
[10.714371]  PVR_Probe+0x60/0xac [pvrsrvkm]
[ 10.718780] platform_probe+0x68/0xc4
[10.722451]  REALY_PROBE + 0x148/0x220
[ 10.726120] __DRIVER_PROBLE_DEVICE+0x78/0x12c
[ 10.730481] DRIVER_PROBE_DEVICE+0xd8/0x15c
[ 10.734669] __DRIVER_ATT+0x90/0x19c
[ 10.738510] bus_for_each_dev+0x7c/0xdc
[ 10.742352] DRIVER_ATT+0x24/0x30
[ 10.745933] bus_add_driver+0xe4/0x208
[ 10.749687] DRIVER_REGISTER+0x5c/0x124
[ 10.753531] _platform_driver_register+0x28/0x34
[ 10.758239] pvr_init+0xb4/0x1000 [pvrsrvkm]
[ 10.762731] DO_ONE_initcall+0x80/0x1c8
[ 10.766575] do_init_module+0x58/0x1e0
[ 10.770334] LOAD_MODULE+0x1c8c/0x1d18
[ 10.774088] init_module_from_file+0x88/0xcc
[ 10.778364]__arm64_sys_finit_module+0x1dc/0x2e4  
[ 10.783072] invoke_syscall+0x48/0x114
[ 10.786826] el0_Svc_common.constprop.0+0xc0/0xe0
[ 10.791531] do_el0_svc+0x1c/0x28
[ 10.794849] el0_Svc+0x2C/0x84
[ 10.797911] el0t_64_SYNC_HANDLER+0x120/0x12c
[ 10.802269] el0t_64_SYNC+0x190/0x194
[ 10.805939]代码:1100812a aa0003eb 91001148 8b0800c7 (b94000e7)
[10.812028] --[结束跟踪 0000000000000000 ]-----

 

以下是附加的日志文件:

booting_log_err_0205_v1.txt 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    RTI_WDT_probe

    是否可以禁用所有 MAIN_RTI*节点?

    arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62p-j722s-common-main.dtsi

    RTI 因为某种原因崩溃。

    PVR_DRM_LOAD

    图形也会崩溃。 这是定制电路板吗? 是否在 SDK 图形之上进行了任何与之相关的更改?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    是否可以禁用所有 MAIN_RTI*节点?

       -->如果我们禁用了所有 RTI 看门狗功能、这是否正常? 如果我们的系统发生挂起、则没有可帮助我们重新启动系统的看门狗。 您能帮助我们确认一下吗? 或者、TDA4AEN J722S 没有 MAIN_RTI 硬件?

    图形也崩溃了。 这是定制板吗?

       是的,这是定制电路板。 而不是 EVM 板。  

    ]在 SDK 基础上以图形方式进行的任何更改?

    -->正如我所知、没有改变和图形部分。  

    下面我的修改将删除“内部错误:同步外部中止 PC:_RGXReadBVNCFromReg.isra.0+0x18/0x130 [pvrsrvkm]“回溯。

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    f 我们禁用了所有 RTI 看门狗函数、这是否正常? 如果我们的系统发生挂起、则没有可帮助我们重新启动系统的看门狗。 您能帮助我们确认一下吗? 或者、TDA4AEN J722S 没有 MAIN_RTI 硬件?

    这只是为了调试并继续操作。 请检查并告诉我挂起是否不再存在。 我想确定导致崩溃的实例。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    在修改下面的设备树以删除 GPU 和 MAIN_RTI*节点后、我无法看到这两个警告内核反向跟踪。

    k3-j722s-vision-apps.dtso:删除 GPU 和 MAIN_RTI*

    /* Disable GPU for TDA4AEN-Q1 variant */
    &gpu {
        status = "disabled";
    };
    
    /* Disable RTI Watchdog that causes sync abort */
    &main_rti0 {
        status = "disabled";
    };
    
    &main_rti1 {
        status = "disabled";
    };
    
    &main_rti2 {
        status = "disabled";
    };
    
    &main_rti3 {
        status = "disabled";
    };
    
    &main_rti15 {
        status = "disabled";
    };

    内核日志删除 GPU 和 MAIN_RTI*节点:

    e2e.ti.com/.../remove_5F00_gpu_5F00_rti_5F00_node.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 现在、我们先来谈谈看门狗。

    您能否隔离 MAIN_RTI 的特定实例是否导致此问题或其中任何一个原因?

    在此基础上、我们可以禁用特定的一个、休息可以正常工作。 对于 GPU、一旦我们解决 RTI 问题、我就会专家回答。

    -基尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerty:

    您能否隔离 MAIN_RTI 的某个特定实例是否导致此问题或其中任何一个原因?

       检查器件是否被禁用后、 MAIN_RTI 15 将删除警告内核反向跟踪。  

    基于此、我们可以禁用特定的、REST 可以正常工作。 对于 GPU、当我们完成 RTI 问题时、我将在专家中循环。

        请帮助与 GPU 和 RTI 专家联系以了解此内核警告回溯问题。 我们是否需要禁用 GPU 和 MAIN_RTI_15 来修复此警告反向跟踪? 谢谢您的帮助

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    感谢您的隔离。 因为其他看门狗功能正常。 请禁用此实例。

    我正在循环我们的 GPU 专家处理另一个崩溃。

    此致、

    Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

       我有疑问、为什么 TDA4AEN 需要禁用 RTI_15。 我还在内核日志中检查了 TDAM J722S EVM 平台。 但我没有找到这些警告回溯。 那么、如果我禁用了 RTI_15、可以满足要求吗? 没有任何问题吗?

    BR、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助与 GPU 和 RTI 专家联系以了解此内核警告反向跟踪问题。 我们是否需要禁用 GPU 和 MAIN_RTI_15 来修复此警告反向跟踪? 谢谢您的帮助

    如果您启用 GPU 并使 RTI_15 保持禁用状态、您是否能够运行“pvrlogdump 并捕获任何日志?“

    如果没有、您能否按照此处的说明将 GPU 列入黑名单:  【常见问题解答】如何禁止加载 GPU 驱动程序? 

    然后、您应该手动加载驱动程序并记录任何崩溃或运行“pvrlogdump"</s>“

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarabesh:

    而不禁用 GPU 和任何 RTI_*。 我运行 prvlogdump、如下面的日志所示。  

    root@j722s-evm:/tmp# pvrlogdump
    正在检查驱动程序状态............... 已初始化
    正在检查 debugfs ............ 找到
    正在检查锁定装置............ 未找到
    检查 ftrace .......................................................... 未找到
    正在检查固件日志组 未找到
    /etc/powervr.ini 或 debugfs 中未启用 AppHints
    固件日志组的固件日志记录。 除非使用了“pvrdebug"工具“工具
    用于此目的、中不会提供任何信息
    固件日志。
    请考虑启用某些固件日志组
    避免出现问题。

    倾倒数据.................................................................................................................... 已完成
    归档数据.................................................................................... 已完成

    文件/tmp/pvrlogdump_j722s-evm_2410091857.txt.gz 已创建。

    我还发现内核日志显示如下失败日志。

    j722s-evm login: [   21.672164] platform 4e18000.can: deferred probe pending
    [   21.677524] platform 4e08000.can: deferred probe pending
    [ 1470.770000]
    [ 1470.771720] ==== debug_dump (gpu00, 1) ====
    [ 1470.776078]
    [ 1470.796925] pvrdebug failed
    [ 1470.836346]
    [ 1470.837936] ==== debug_dump (gpu00, 2) ====
    [ 1470.842266]
    [ 1470.851859] pvrdebug failed
    [ 1470.962245] PVR_K:(Error): 10108: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (73) [687]
    [ 1470.975367] PVR_K:(Error): 10109: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (72) [687]
    [ 1470.988425] PVR_K:(Error): 10110: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (71) [687]
    [ 1471.001574] PVR_K:(Error): 10111: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (70) [687]
    [ 1471.014557] PVR_K:(Error): 10112: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (69) [687]
    [ 1471.027626] PVR_K:(Error): 10113: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (68) [687]
    [ 1471.040604] PVR_K:(Error): 10114: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (67) [687]
    [ 1471.053742] PVR_K:(Error): 10115: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (66) [687]
    [ 1473.139305]
    [ 1473.140895] ==== debug_dump (gpu00, 1) ====
    [ 1473.145230]
    [ 1473.155026] pvrdebug failed
    [ 1473.192691]
    [ 1473.194278] ==== debug_dump (gpu00, 2) ====
    [ 1473.198591]
    [ 1473.208146] pvrdebug failed
    [ 1495.400235]
    [ 1495.401827] ==== debug_dump (gpu00, 1) ====
    [ 1495.406215]
    [ 1495.416088] pvrdebug failed
    [ 1495.453930]
    [ 1495.455653] ==== debug_dump (gpu00, 2) ====
    [ 1495.459948]
    [ 1495.469334] pvrdebug failed
    [ 1495.586869] PVR_K:(Error): 10324: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (73) [687]
    [ 1495.600833] PVR_K:(Error): 10325: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (72) [687]
    [ 1495.613989] PVR_K:(Error): 10326: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (71) [687]
    [ 1495.626999] PVR_K:(Error): 10327: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (70) [687]
    [ 1495.640803] PVR_K:(Error): 10328: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (69) [687]
    [ 1495.654201] PVR_K:(Error): 10329: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (68) [687]
    [ 1495.668136] PVR_K:(Error): 10330: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (67) [687]
    [ 1495.682220] PVR_K:(Error): 10331: Uninitialised AppHint device for AppHint in                                                                                                                                                             dex (66) [687]
    [ 1497.768214]
    [ 1497.769804] ==== debug_dump (gpu00, 1) ====
    [ 1497.774219]
    [ 1497.783911] pvrdebug failed
    [ 1497.823416]
    [ 1497.825062] ==== debug_dump (gpu00, 2) ====
    [ 1497.829445]
    [ 1497.839028] pvrdebug failed
    

    附加转储日志文件:

    e2e.ti.com/.../pvrlogdump_5F00_j722s_2D00_evm_5F00_2410091857.txt.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sarabesh:

        还有一个问题是 TDA4AEN 平台是否具有 GPU 硬件?

    BR、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“642242" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1614205/tda4aen-q1-j722s-kernel-log-have-warning-backtrace/6232882

        还有一个问题是 TDA4AEN 平台是否具有 GPU 硬件?

    [/报价]

    TDA4AEN 没有 GPU、是 TDA4 VEN 它具有 GPU。 您可以参阅数据表、该数据表从第 6 页开始提供一个说明 VEN 和 AEN 之间差异的表格。

    您是否可以尝试在 J722s EVM 上复制此内容?

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarabesh:

       我之前证实了这一点。 我对 J722S EVM 进行了测试、没有看到 GPU 警告回溯器。

    BR、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    我将与我们的 IP 供应商分享日志、并告知您他们的反馈。 需要清除的是在启动时还是在运行 GPU 应用程序时发生这种情况?

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarabesh:

       这仅在启动日志上发生!

    BR、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:  

    感谢您的澄清。 我将与我们的 IP 供应商联系并告知您。  

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、  

    您能为我澄清一些其他要点吗:  

    禁用时的结果是什么  系统 main_rti15? 您是否能够运行任何开箱即用 GPU 演示(即 kmscube、glmark2、rgxcompute)、或者 GPU 在启动时仍然失败?

    您是否能够运行  pvrdebug -loggroups main、mts、hwr?

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarabesh:

       当我只禁用 main_rti15 时、如何进行任何测试? 您能告诉我可以执行什么测试命令吗? 因为我不知道如何测试 GPU 功能。 谢谢您的帮助!

    BR、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:  

    如果您无法运行 rgx_comput_test 等简单的开箱即用演示或看到错误、则 GPU 无法正常工作。

    [引述 userid=“567667" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1614205/tda4aen-q1-j722s-kernel-log-have-warning-backtrace/6238399

    您是否能够运行  pvrdebug -loggroups main、mts、hwr?

    [/报价]

    如果您能分享这些信息、请告诉我。

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarabesh:

       我要确认两个项目:

         1.在 TDA4AEN 没有 GPU 硬件。 因此我们将禁用内核设备树中的 GPU。 “是不是湿了?“ 因为没有 GPU 硬件。

         2.在 TDA4AEN 中、能否禁用 main_rti15 看门狗? 如果我们禁用该功能有什么影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:  

    1.在设备树中禁用 GPU 没有问题,因为您没有使用 GPU。

    2.我要让 基尔西 ·J 对此作出回应。  

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是没有禁用该 RTI 实例的问题。

    关闭此主题。  

    此致、

    Keerthy