This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:AM67A (J722SXH01EVM)–ONNX 到 TIDL 编译–缺少 TIDL 编译器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67A, J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622193/j722sxh01evm-am67a-j722sxh01evm-onnx-to-tidl-compilation-missing-tidl-compiler

器件型号: J722SXH01EVM
主题中讨论的其他器件: AM67A

您好:

我正在使用 AM67A SoC EVM (J722SXH01EVM)、并尝试部署图像分类模型(使用来自 Kaggle 的 Aptos 2019 数据集进行糖尿病视网膜病变检测)。 我目前有一个 ONNX 格式的经过训练的模型。 我的理解是、该模型需要编译到 TIDL 工件中、然后才能使用 TIDL 运行时在 EVM 上运行。  我正在使用 edgeai-tidl-tools GitHub 存储库中的示例代码,特别是 Pythonbasic_example.py ,我config.yaml为我的模型定制了。 我使用的是适用于 AM67A 的 10.01 SDK 版本

运行编译-c -r tidlrt () 时、我收到以下错误:

【错误】请提供 tidl_tools_path 以进行模型编译。 

此后、我假设 ONNX 到 TIDL 的转换需要 TIDL 编译器。

请您澄清一下:

  1. 用于 AM67A 的 TIDL 编译器在哪里(确切的目录位置)?

  2. 它是否包含在适用于 AM67A 的 Processor SDK Linux 中、如果包含、位于目录中的哪个位置?

  3. 模型编译是否在 Windows 上受支持、或者是否需要 Linux 主机?

  4. 编译用于在 AM67A EVM 上部署的自定义 ONNX 模型的建议工作流程是什么?

感谢您的指导。