This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:闪存问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621373/sk-am62-lp-flash-issue

器件型号: SK-AM62-LP

AM62A 器件中存在问题。 它将在重新刷新并加电后记录以下错误。

“OMAP-Li2c 20010000.i2c:等待总线就绪超时“

“t1v320aic3x 1-001b:aSOC:t1v320aic3x.1-001b 上 snd_soc_component_update_bits 处出现错误、用于寄存器:[0x00000013]–16

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我们您使用的 SoC 是 AM62A 还是 AM62 吗? 此外、您正在使用哪个软件版本进行验证? 它是定制板还是 TI 的 EVM?

    这些将有助于更好地支持您。

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren:

    SoC 为“AM62A"</s>“

    软件映像文件为“  tisdk-edgeai-image-am62a-evm-11.01.07.05.rootfs.wic.xz  “

    它是 TI 的 EVM 板

    此致、

    Puyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否在使用默认映像启动时的 dmesg 上看到了这些错误?  

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不确定是什么 dmesg  

    但 AM62A HDMI 端口未显示屏幕、以上错误消息来自 PuTTY。

    谢谢!