Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1
器件型号: SK-AM62B-P1
尊敬的团队:
我们已对该电路板进行了定制、并以 SK-AM62B-P1 作为参考、以下是定制电路板的原理图。
optilink_1_build2_sch.pdf
我们在电路板上使用了 GP SOC、因此我们使用了 08.05 版本的默认 SD 映像、当电路板尝试引导时、我们在控制台上遇到了此问题。
U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022 年 12 月 14 日 — 11:53:21 +0000)
SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
SPL 初始栈使用量:13424 字节
尝试从 MMC2 引导
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书 以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书 以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
正在从 MMC 加载环境... ***警告 — 未找到 MMC 卡、使用默认 环境
在 ARM64 内核上启动 ATF……
注意: BL31:v2.7(发行版):v2.7.0-359-g1309c6c805-dirty
通知: BL31:建造时间:2022 年 12 月 14 日 11:48:12
I/O TC:
I/GNU:OP-TEE 版本:3.19.0-15-gd6c5d0037 (gcc 版本 9.2.1 20191025 ( A-PROFILE 体系结构的 TC 工具链 9.2-2019.12 (ARM-9.10)))#1 周三 12 月 14 日 11:5 2:03 UTC 2022 Aarch64
I/OP-TEE:警告:此 TC 配置可能不安全!
TC:警告:请访问 https://optee.readthedocs.io/en/latest/architecture/ porting_guidelines.html
I/O:主 TC 初始化
I/SYSFW TC ABI:3.1(固件版本 0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar)
I/HUK:TC 已初始化
I/UL:已激活 TC 设备
I/UL:修复 GP 设备的 TC 防火墙所有者
I/TRNG:已为 SA2UL TC 器件启用防火墙
I/TRNG:SA2UL TC 已初始化
I/UL:已初始化 TC 驱动程序
I/O:主 TC 切换到正常世界引导
U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022 年 12 月 14 日 — 11:52:19 +0000)
SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
尝试从 MMC2 引导
I2C_WRITE:等待数据 ACK (STATUS=0x116) 时出错
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
SPL:MMC 初始化失败、错误:–70
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置主板###
在讨论下面的线程,我使 chnages 显著,并尝试使 SD 引导,但没有控制台输出,当我已经按照指定的步骤.
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1611523/sk-am62b-p1-am62x-custom-board-pmic-power-ok-sd-card-inserted-with-image-no-uart-or-peripheral-activity/6244811
在我们的定制板上、我们未组装这一个: 
我已禁用确认并尝试构建引导加载程序文件。
在控制台上可以看到:
U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022 年 12 月 14 日 — 11:53:21 +0000)
SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
SPL 初始栈使用量:13424 字节
尝试从 MMC2 引导
正在从 MMC 加载环境... ***警告 — 未找到 MMC 卡、使用默认环境
##地址 0x89000000 处没有 elf 映像
在 ARM64 内核上启动 ATF……
注意: BL31:v2.7(发行版):v2.7.0-359-g1309c6c805-dirty
通知: BL31:建造时间:2022 年 12 月 14 日 11:48:12
I/O TC:
I/GNU:OP-TEE 版本:3.19.0-15-gd6c5d0037 (gcc 版本 9.2.1 20191025)(用于 A-PROFILE 体系结构的 TC 工具链 9.2-2014
I/OP-TEE:警告:此 TC 配置可能不安全!
I/O:警告:请检查 optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html TC
I/O:主 TC 初始化
I/SYSFW TC ABI:3.1(固件版本 0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar)
I/HUK:TC 已初始化
I/UL:已激活 TC 设备
I/UL:修复 GP 设备的 TC 防火墙所有者
I/TRNG:已为 SA2UL TC 器件启用防火墙
I/TRNG:SA2UL TC 已初始化
I/UL:已初始化 TC 驱动程序
I/O:主 TC 切换到正常世界引导
我们被困在电路板启动阶段、需要了解有关定制引导加载程序生成的信息。
期待获得帮助。
此致、
Mallika