This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6727B:参数表的清单

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SPRC223, SPRC203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1603269/tms320c6727b-manifest-for-parameter-sheet

部件号: TMS320C6727B
主题中讨论的其他部件: SPRC203、SPRC223

尊敬的专家:

您能否提供与下列软件相关的清单? 有必要确定是否属于出口管制条例。 我们在已安装的文件夹中找不到任何清单信息。
SPRC203 支持软件| TI.com(C672xSystemPatchV2_00_00.lib Ver.2.00.00、applySystemPatch.obj Ver.2.00.00 、c67xdsplibR Ver.200 、fastrs67xR Ver.103 )
SPRC223 驱动程序或库| TI.com(csl_C6727.lib Ver.3.x)
DSP/BIOS 下载(DSP/BIOS V5.31.02)
此致、
正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于未来的读者、不在之前响应中的链接是  
    https://www.ti.com/tool/SPRC203 
    https://www.ti.com/tool/SPRC223 

    您好 O.H、

    首先、请注意 C6727B 是一款非常旧的器件。 我们无法再为此器件提供硬件或软件设计支持。

    最重要的是、我在源代码或文档中没有看到任何类似软件清单的内容。 我会询问周围,看看我是否能找到任何人谁可以记住软件清单是如何工作回来. 但是、请记住、此软件 太旧了、可能没有任何人在公司使用过它 (例如,我看到 2002 年的版权)。 此时、与未在产品页面上的器件相关的任何其他文档可能已消失。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清单中是否有确定出口条例所需的具体信息?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的答复。

    在我的脑海中、我在源代码或文档中看不到任何类似软件清单的东西。 我会询问周围,看看我是否能找到任何人谁可以记住软件清单是如何工作回来. 但是、请记住、此软件 太旧了、可能没有任何人在公司使用过它 (例如,我看到 2002 年的版权)。 此时、与不在产品页面上的器件相关的任何其他文档可能已消失。

    我明白... 如果您能尽快提供任何信息、将会很有帮助。

    是否有确定出口法规所需的清单中的特定信息?

    我们目前正在与我们的内部专家进行磋商、但我了解、迫切需要清单的内容。
    我将在具体信息变得清晰后立即分享。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O.H.

    到目前为止没有关于我这方面的资料。 我仍在等待一些团队成员从假期回来询问。 如果您在下周中没有收到回复、请 ping 通该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?

    即使您没有任何信息、如果您能告诉我这种情况、也会很有帮助。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    线程所有者将在 2 月 17 日的一周内停止工作。 如果您在这周内没有收到更新、请 ping 通该线程。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Harshith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harshith、

    感谢您的跟进。 抱歉耽误您的时间。 是否有任何更新?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O.H.

    对此处的延迟深表歉意。 我从未从团队成员那里听到我问过你的问题。 我再次与他们核对。 如果您没有收到星期四或星期五的回复、请诚实地对主题执行 ping 操作。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O.H、

    我看到 DSP/BIOS 的更高版本具有“公开可用“的 ECCN。 到目前为止,我还没有看到任何其他的版本,你正在使用,这是 10 年前: https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/dspbios/5_42_02_10/exports/docs/dspbios_5_42_02_10_manifest.html

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O.H、

    听起来 DSP/BIOS v5.31.2(2006 年发布)是在我们制定了当前的结构化流程以记录许可证、ECCN 编号等之前 我们能做的最好的一点是指向后续版本的软件清单、并建议早期版本可能具有相同的 ECCN 类别。

    v5.41.9 从 2010 年起是我看到的最早版本的 DSP/BIOS、附带软件清单:
    https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/dspbios/5_41_09_34/exports/docs/dspbios_5_41_09_34_manifest.html

    为完成此操作、我将从 v5.41.9 复制/粘贴关于 ECCN 的免责声明:

    免责声明

    出口管制分类编号 (ECCN)

    使用清单中所列 ECCN 的任何行为均由用户自行承担风险、与 TI 无关。   贵公司作为登记出口商、有责任在出口时确定任何商品的正确分类。 TI 对软件的任何出口分类仅供 TI 内部使用、不应将其理解为关于此类软件的正确出口分类或出口此类软件是否需要出口许可证或其他文档的表述或保证。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的答复。 我明白了。
    对于 DSP/BIOS、我们将参考 v5.41.9 清单。
    对于 SPRC203 和 223、如果您知道我们可以用作参考的任何其他版本或设备库、这将会很有帮助。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O.H.

    我又看了 SPRC203 和 223 ,我没有背景真的能够评论这些软件包. 如果 CSL 寄存器定义和用于与外设交互的基本 API 对 ECCN 有问题、我会感到惊讶。 但我不是一个法律专家,还有一堆额外的代码在这些下载中也.

    我再次问周围,但如果你没有听到从我回来的几天,这意味着我没有找到任何额外的,将有助于你.

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时、我认为从事该软件工作的任何人都不是 TI 的员工。

    我找到了另一个资源可以尝试。 希望本周晚些时候能为您提供最新信息、但我的期望值仍然很低。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我找到了另一个资源可供试用。 希望本周晚些时候能为您提供最新信息、但我希望能降低我的期望值。

    感谢您的支持。 我明白了。

    此致、
    正常