Other Parts Discussed in Thread: AM625
器件型号: AM625
您好、
我正在努力 AM625 SK EVM 消息流 TI Processor SDK Linux RT (09.02.01.09) 。 我有:
-
LVDS 面板 含时序:
clock-frequency = 65000000;hactive = 1024;vactive = 768hfront-porch = 24;hback-porch = 160;hsync-len = 136vfront-porch = 3;vback-porch = 29;vsync-len = 6 -
HDMI 面板 对于多种模式;模式 14 与 LVDS 时序相匹配 (1024x768@60)。
器件树片段:
&dss {
status = "okay";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&main_oldi0_pins_default &main_dss0_pins_default>;
};
&dss_ports {
status = "okay";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
port@0 { /* LVDS */
reg = <0>;
oldi_out0: endpoint { remote-endpoint = <&lcd_in0>; };
};
port@1 { /* HDMI */
reg = <1>;
dpi1_out: endpoint { remote-endpoint = <&sii9022_in>; };
};
};
LVDS 和 HDMI 都正在工作、但 LVDS 显示了 TI apps-launcher、而 HDMI 充当扩展屏幕。
我想要的是:
-
启动 TI-apps-launcher 亮起 LVDS 和 HDMI 克隆显示。
-
所具有的优势 不同的原生分辨率 ,但我希望 HDMI 镜像 LVDS(模式 14)没有黑屏或同步错误。
谢谢、此致
Aswinbalaji