This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L3 — 获取推导密钥 (DKEK)

Guru**** 2973160 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1618179/am62l-am62l3---get-a-derived-key-dkek

器件型号: AM62L

您好、

据我所见、AM62X 器件上的 OPTE 支持使用函数 ti_sci_get_dkek () 推导 DKEK。 AM62L3 是否也支持此功能、但可能使用相同的功能和消息类型? 或者是否有其他接口来获取或使用派生密钥(来自 HUK)?

提前感谢!

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:
    我们在 AM62L HS-SE 上的 OPTEE 中启用 HUK 服务时有内部 CR。
    让我检查一下日程安排、然后返回给您...
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:
    内部 CR(在 OPTEE 中启用 HUK 服务)计划面向 Linux SDK 12.0(目前定于 3 月底)。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Hong!