This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:AM62A7-Q1:AM62A7:GStreamer 既不会给出错误、也不会产生流

Guru**** 2961000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1620273/re-am62a7-q1-am62a7-gstreamer-is-neither-giving-error-and-stream

尊敬的 Jay:
我们现在已经使用 gstreamer 成功流式传输视频、
我们是否可以选择使用以太网流式传输视频? 如果有选择、请提供建议。

此致

Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roshan:

    使用以太网流式传输视频是什么意思?  

    如果您的意思是、摄像机捕获->编码-> NW 流式传输、那么使用 udpsink 元素是可能的。  

    下面是一个通过网络流式传输视频的流水线示例:

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx219-cam0 io-mode=dmabuf-import ! queue max-size-buffers=1 leaky=2 ! \
    video/x-bayer, width=3280, height=2464, framerate=15/1, format=rggb10 ! \
    tiovxisp sink_0::pool-size=4  sink_0::device=/dev/v4l-imx219-subdev0 sensor-name="SENSOR_SONY_IMX219_RPI" \
    dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_viss_10b.bin \
    sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_2a_10b.bin format-msb=9 ! \
    video/x-raw, format=NV12, width=3280, height=2464, framerate=15/1 ! queue ! tiovxmultiscaler ! queue ! \
    video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=15/1 ! \
    v4l2h264enc ! rtph264pay ! queue ! udpsink host=127.0.0.1 port=5001

    希望这有所帮助

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    我们已经解决了。

    此致

    Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到 Roshan 的消息。 我现在要关闭该主题。 如果需要、可以随时创建更新的线程、以获得任何进一步的支持。

    此致

    Suren