This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:是否缺少 J721EXCPXEVM 和 Support with Display 上的电容器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623794/j721excpxevm-is-it-missing-capacitor-on-j721excpxevm-and-support-with-display

器件型号: J721EXCPXEVM

尊敬的团队:

在接收并运行时 J721EXCPXEVM 主板时、我们遇到了主板在显示屏上不产生任何输出的问题。

此外、我们还观察到 A C6 引脚位置上的电容器似乎缺失 空间。 我们不确定此版本是否符合预期、或者是否表明存在硬件缺陷。

目前、该小组发现、在没有显示访问权限的情况下进行开发是极其困难的。 因此、我们希望在以下方面提供任何援助:

  • 确认是否丢失 C6 电容器 预期的最小电压。

  • 启用的故障排除步骤 EVM 的显示输出

  • 显示接口所需的任何建议配置或设置指南。

非常感谢您对帮助我们调试显示输出的支持、以便我们能够继续开展开发工作。

非常感谢、
Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器 C6 应不影响显示测试。  

    您能否提供有关您正在使用哪些软件以及您尝试启用显示的哪些调试步骤的其他信息?  您是否有其他可正常工作的 EVM、这是唯一出现故障的 EVM?  您使用什么显示器 来显示输出?