This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A:有关将 MSPM33 器件配置为在非安全模式下完全运行的说明

Guru**** 2962160 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM33C321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624106/mspm33c321a-clarification-on-configuring-mspm33-device-to-operate-fully-in-non-secure-mode

器件型号: MSPM33C321A

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 MSPM33 器件(1MB 闪存型号)、希望阐明有关 TrustZone 配置和存储器归属的几点。

我的目标是对器件进行配置、使整个应用程序在非安全域中运行。 我打算将从地址 0x00000000 开始的完整 1MB 闪存用于非安全应用程序。

我希望澄清以下几点:

  1. 什么方法来做分区如上所述?

  2. 验证系统现在是否完全在非安全状态下运行(例如,通过调试器寄存器或运行时检查)的建议方法是什么?

  3. 在此模式下运行时、链接器的配置应该是什么?

  4. MSPM33 上是否有任何区域会始终保持安全?

  5. 是否有相应的推荐参考示例?

  6. 此外、我在哪里可以找到 MSPM33C321A 的存储器映射的详细说明、因为 RM 包含通用存储器映射和 ARM。

非常希望提供任何指导或推荐的文档参考。

感谢您的支持。

此致、
Naveen G