This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:DFU 器件枚举在 tiboot3 上传后失败

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623926/am625-q1-dfu-device-enumeration-failed-after-tiboot3-upload

器件型号: AM625-Q1

您好、专家。

我已经搜索了一些 E2E、发现我们的问题与下面非常相似。

AM62P:有关 AM62P HS-DFU 定制电路板上 FS 引导问题的咨询

的初始 DFU 传输 tiboot3.bin 按预期运行、器件以 alt=0 “bootloader"和“和“SocId"正确“正确枚举 alt=1 。 但是、在传输后 tiboot3.bin、要发送的后续 DFU 操作 tispl.bin 失败、因为随后 dfu-util -l 报告:

Found DFU: [0451:6165] ver=0200, devnum=19, cfg=1, intf=0, path="3-1", alt=1, name="UNKNOWN", serial="UNKNOWN"
Found DFU: [0451:6165] ver=0200, devnum=19, cfg=1, intf=0, path="3-1", alt=0, name="UNKNOWN", serial="UNKNOWN"

我认为在将 tiboot3 上传到目标板后、正确的仿真应如下所示。

Found DFU: [0451:6165] ver=7e91, devnum=28, cfg=1, intf=0, path="1-5.1.2", alt=1, name="u-boot.img", serial="UNKNOWN"
Found DFU: [0451:6165] ver=7e91, devnum=28, cfg=1, intf=0, path="1-5.1.2", alt=0, name="tispl.bin", serial="UNKNOWN"

它似乎丢失了 USB 仿真的“备用设置“。

根据之前的 E2E 讨论、结论似乎告诉我们 SPL 的 DDR4 设置问题“可能是“DDR4。 在开始调试 DDR4 设置之前、我需要“仔细检查“调色。

(1) 来自 DDR sysconfigure 工具的客户使用参考 DDR4 设计 (Nanya、NT5AD256M16E4-JRI)

我们能否直接使用此默认设置(DDR dts 文件)进行定制的电路板引导?

11.jpg

 

(2) 我们应该修改 u-boot 源代码中与 DDR4 相关的设置、对吗?

(3) 对此问题有何评论?

 

谢谢你。

Gibbs

*器件: AM6252ATCGGAALW

* SDK : 11.02.08.x

* DDR : Naya, NT5AD256M16E4-JRI