This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:如何在 sysfw 中启用看门狗并在 Linux 上馈送看门狗

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1619799/tda4ven-q1-how-to-enable-the-watchdog-in-sysfw-and-feed-the-dog-on-linux

器件型号: TDA4VEN-Q1

您好、

该器件如何在 sysfw (r5 core tiboot3.bin) 中启用看门狗并在 Linux 上馈送看门狗;您能否提供详细的操作?

 

此致、

Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    我是否可以知道在 sysfw 而不是 SBL/SPL 中启用看门狗背后的用例? 以及您希望启用哪些看门狗?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tarun Mukesh:

    SPL 引导。 由于当前器件为 HS-HE、并且处于安全启动模式、因此根据安全规范要求、计划在 R5 上启用看门狗并在 Linux 中触发看门狗。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    没有。我问为什么 R5F 不能启用看门狗而不是 sysfw。 您能详细说明什么安全要求以及您要启用哪种看门狗吗?

    此致  

    Tarun Mukesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tarun Mukesh:

    例如、在 HS-SE 器件上、如果 Linux 系统崩溃或故障、可以启用哪个看门狗来重新启动系统。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 HS-SE 设备上、例如、如果 Linux 系统崩溃或出现故障、可以启用哪些看门狗来重新启动系统。

    没关系。

    但问题是为什么有请求从 sysfw 启用看门狗,为什么不从 R5 SPL ? 请说明您的安全要求、告知从 sysfw 而不是 R5 SPL 启用看门狗。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tarun Mukesh:

    “但问题是为什么有请求从 sysfw 启用看门狗,为什么不从 R5 SPL ?“

    也许我有一个误解。

    因此、如何在 R5 spl 上启用看门狗、然后在 Linux 上定期馈送看门狗。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当然可以。让我检查一下我们是否有任何常见问题解答。可能在 R5 SPL 期间、由于不会启用时钟、因此可能无法启用看门狗。 在 uboot 阶段、我可以检查并发送给您。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我发现了一个与您在其他 Jacinto 型号上提出的常见问题解答类似的常见问题解答。 你能 看看这个吗?

     【常见问题解答】J784S4XEVM:如何启用主域看门狗? 

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tarun Mukesh:

    此链接与要求无关。 请重新评估。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    您能否  通过以下主题进行查看:AM67:AM67 EVM 看门狗无法重新启动、如何测试 AM67 的看门狗? 

     此致

    Tarun Mukesh