This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:LPDDR4 器件密度与 DDRSS 配置

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621758/am62d-q1-lpddr4-device-density-vs-ddrss-configuration

器件型号: AM62D-Q1

我正在研究基于 AM62D 构建的嵌入式音频处理系统。 系统设计为使用 4Gb (512MB) 的 LPDDR4 存储器。 我是否可以改用 8Gb 内存 IC 并在不对软件或 DDR 配置进行任何更改的情况下操作系统? 如果反向是正确的、放置 4Gb 部件且控制器设置为 8Gb 密度(操作系统仍然仅使用 4Gb)、该怎么办? 我想更好地了解更改配置的密度如何影响控制器的行为(如果有的话)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colb:任何定制电路板都需要更改 DDR 配置。  这可以通过 DDR 寄存器配置工具 ( https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62Dx) 来实现

    该工具将默认采用具有 32GB LPDDR4 的 EVM 配置。  除了根据电路板设计更改密度以及可能的端接和驱动强度设置之外、您应该不必对默认值进行许多更改。  工具中的自述文件链接中提供了说明

    此致、

    James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、感谢您的回复。 我们已经为此电路板设置了自定义 DDR 配置。 我有兴趣了解当 DDR 配置与连接存储器的密度不匹配时系统的行为。 在我看来、仅使用一种 DDR 配置就能够以多个不同的密度从多个供应商处获取存储器、这一点很方便。 我没有足够的 LPDDR4 专业知识来判断这是否是一个好主意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Colb、大多数情况下、客户会使用多个具有相同密度的供应商存储器、并且很多时候、他们可以在所有有效的供应商中找到一个通用配置。  

    如果您考虑不同的密度、这会有点复杂、因为控制器中配置了地址映射。  不过、我认为这可能有效、但在移至较小的存储器时会遇到混叠问题。  例如、如果将配置为 4GB、并移至 2GB、则地图中的上部 2GB 将重复出现。  只要你的软件意识到这一点,你应该是正常的。  我认为、只要配置为最大内存、密度较小的内存就应该仍然有效   

    这不是我们亲自尝试过的事情,但我认为从技术上来说,它会起作用。  作为健全性检查、我建议您进行实验、并将不同密度的样本放在电路板上、看看相同的配置是否起作用。  如果需要、我可以帮助您进行调试。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的额外细节、James。 使用具有 8Gb 配置的 4Gb 或 8Gb 部件和仅使用 4Gb 的软件从我目前的测试来看似乎是稳定的。 我很欣赏对这一非常规请求的见解... 由于市场的限制、我们不得不考虑一些额外的~创造性~选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很好了解。  感谢您的反馈。   

    此致、

    James