This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:AM62Dx MCU 加上 SDK 缺少相关系统

Guru**** 2954360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623312/audio-am62d-evm-am62dx-mcu-plus-sdk-missing-dependcies

器件型号: AUDIO-AM62D-EVM

大家好、

讨厌再次回到这里、但这是 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575309/am62d-q1-am62dx-mcu-plus-sdk-missing-dependency/6075228?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A554645#的延续

我无法从 mcupsdk-core-k3 存储库构建和运行 am62dx 示例。 这次我去了一个深入的地方,并发现这对于这个指令:

`repo init -u https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-manifests.git -m am62dx/dev.xml -b k3_main`

am62dx/GitHub 存储库中似乎不存在 dev.xml。  

这可能是我无法在 CCS 中构建示例和查看.syscfg GUI 的原因。 AM62D 是否针对 MCU+ SDK 进行了验证? 请浏览 GitHub 说明、让我知道您是否能够构建 am62dx 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sen:

    我会给它一个尝试,并让你知道在一段时间。

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sen:

    我尝试了它、我可以使用自述文件中提到的步骤使它运行。  

    https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core-k3/tree/k3_next

    确保在 MCU_PLUS_SDK 中使用 k3_next 分支、并确保使用的是 CCS thea(v20 或更高版本)

    如果您做了一些不同的事情、请告诉我。

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:

    非常感谢您的确认。 非常感谢、我现在也能够遵循这些步骤、确保我是 k3_next 分支用于所有步骤和说明。 感谢您的帮助!

    此致、

    Sen Wang