This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263P4 SPI 总线问题、数据输入/数据输出

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623743/am263p4-am263p4-spi-bus-question-data-in-data-out

器件型号: AM263P4

我对 AM263P4 处理器上的 SPI 总线信号有疑问。

AM263P4 处理器 具有 SPI0_D0 信号 和 SPI0_D1 信号 (  SPI 总线 0)、其他 SPI 总线也是类似的。

我要 连接的器件具有 SI(器件的输入) 和 SO(器件的输出)。

请确认 SPI0_D0 会转至 SI 、SPI0_D1 会转至 SO。

此外、我还想将一条 SPI 总线从一个 AM263P4 连接 到另一个 AM263P4 上的 SPI 总线。

请确认可以完成此操作。   

一个处理器用作主处理器、 另一个处理器用作从处理器。

如何将 SPI_D0 和 SPI_D1 数据线路从主器件连接到从器件 AM263P4?    

。 SPI0_D0 上的哪个信号将连接到从器件 AM263P4 上的哪个信号?

。 SPI0_D1 上的哪个信号将连接到从器件 AM263P4 上的哪个信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Whitney、

    我已经向专家介绍了该主题、他们应该在下周初回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Whitney、

    1) 是的、您的理解是正确的(使用默认 SDK 配置):

    AM263Px 信号 外部设备 说明
    SPI0_D0 发生正转换 AM263P4 发送->器件接收
    SPI0_D1 输出 器件发送-> AM263P4 接收
    SPI0_CLK SCLK 有用
    SPI0_CS0 CS 芯片选择

    在控制器模式下、默认 SDK 配置将 D0 设置为发送、将 D1 设置为接收。2:连接两个 AM263P4 处理器

    2) 是的,这是完全支持的。 该 SDK 包括 MCSPI_MS_MODE_controller 和 MCSPI_MS_MODE_peripheral 模式。 甚至在以下位置还有一个现成的示例:examples\drivers\mcspi\mcspi_external_loopback\


    3) AM263P4 连接

    D0/D1 线路必须交叉、因为两个器件使用相同的默认配置 (D0=TX、D1=RX):

    AM263P4 控制器                   AM263P4 外设
    ==============                      =============

    SPI0_D0 (TX)─────────── ►SPI0_D1 (RX)
    SPI0_D1 (RX)◄─────────── SPI0_D0 (TX)
    SPI0_CLK────────────── ►SPI0_CLK
    SPI0_CS0────────────── ►SPI0_CS0
    GND─────────────────Ω ►Ω GND


    -控制器 SPI0_D0→外设 SPI0_D1
    -控制器 SPI0_D1→外设 SPI0_D0

    此致、

    Brennan