This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:使用 msp432 LaunchPad 中的外部 xds110 调试器时出现调试错误–1170

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1619821/am6421-debugging-error--1170-when-using-external-xds110-debugger-from-msp432-launchpad

器件型号: AM6421

您好的团队、

我使用 MSP432 xds110 调试器来调试 Am64x EVM(绿色)板的 R5 内核。 这用于测试目的、因此我可以在定制的 AM64 板上使用。

我移除了 msp432 LaunchPad 上的所有跳线、从板载控制器断开 xd110 调试器连接并使用 USB 供电

我的硬件连接如下所示

Launchpad -------------------- > AM64x EVM

TCK------ > TCK

TMS--------------------- > TMS

TDI------------------------ > TDI

TDO ---------- > TDO

接地------------------------ > GND

目前、无法连接到 R5 内核、出现以下错误

image.png

 

我尝试将 tclk 更改为 1MHz、得到以下错误结果
image.png

 

 

此致

Shraddha

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraddha:

    当前、无法连接到 R5 内核、出现以下错误

    出现该错误的原因是您的 EVM 未正确初始化、或者电缆未正确连接。

    请参阅 EVM_FLASH_SOC_INIT 来初始化 SOC。  

    请参阅  故障排除_问题 以了解详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经完成了 SoC 初始化、

    但在 AM64 EVM 板上出错了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试将 tclk 更改为 1MHz、因此出现以下错误

    上面的屏幕截图中所示的错误代码–230 即将出现、是因为  JTAG 在尝试确定 JTAG 扫描链的长度时找不到一致的位数。 该错误会因配置的目标器件、其状态(锁定,停止,在无控制的情况下运行)或配置的 TCLK 是否过高而异。

      有关详细信息、请参阅 software-dl.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    请将时钟设置更改为默认值、而不是 1MHz。  

    另外、对于错误–1170、请检查电缆连接并在 EVM 上电后连接 JTAG。 如果错误仍然存在、请尝试使用新的*。ccxml 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我收到 XDS110 调试器、并尝试调试 AM64x EVM 板(绿色)。 在这种情况下,我尝试了  

    通过 UART 完成 AM64x soc 初始化、然后将开关引导模式置于 OSPI

    并尝试调试 R5 内核。 出现相同的错误–1170、无法访问 DAP

    作为故障排除步骤,我尝试了

    1.将 TCLK 更改为 1MHz 和 100kHz

    2.将目标更改为 AM64x、并尝试使用 AM64x_GP_EVM。

    3.先尝试给电路板上电、然后连接 XDS 调试器。

    4.还检查了 AM64 入门套件 SK 板(红色)-同样的错误我得到

    板载 XDS 调试器工作正常、如果我将外部调试器连接到连接器 J25、则会出现此问题。

    是否需要更改跳线以连接外部调试器?

    此致、

    Shraddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraddha:

    JTAG 的测试连接是否通过?

    您是否能够看到类似的输出?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是我的目标配置



    从 AM64x 从 J25 连接器连接到 XDS110 调试探针的调试端口。 XDS110 调试探针通过 USB 连接到主机 PC。 调试探针(例如 D1)上只有 1 个 LED 亮起。 当我测试连接时、D2 闪烁


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraddha:

    我已经尝试使用 TI AM64x EVM PROC101C (001)(修订版 C)、外部 XDS200 则在该处工作。

    当您提到使用的是 XDS560 时、我已检查上述目标配置文件、目标配置显示了 XDS110 调试探针。 请将字段更改为 XDS560 调试探针、然后重试。

    下面是我将 XDS200 连接到 EVM 的步骤的视频记录。

    e2e.ti.com/.../AM64x_2D00_XDS200.mp4

    CCS 版本为 v20.4.0。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据内部讨论、新订购的外部调试器现在按预期运行。 看起来前面使用的特定调试器存在一些硬件缺陷。

    其他调试器正在工作、此线程上没有挂起的操作。 我将结束这个课程。

    如果需要、请随时提出另一个 E2E 主题。

    此致、

    Tushar