This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:AM6548 功率估算工具

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624281/am6548-am6548-power-estimation-tool

器件型号: AM6548

您好:

我见过几个帖子、人们可以通过在此处发帖来请求 AM6548 PET 来估算功耗。

是否可以将此工具发送给我? 拔模正常。  

谢谢您、

Ron Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们! 我们可以通过私人 E2E 消息共享 AM65 PET。  此工具可用于估算有功功率以及进行热建模、而不是确定 PDN 尺寸。  请记住、此工具在很多年中都没有更新、而从事此工具的人员早已迁移。 如果你有任何问题,我会帮助我的能力。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、非常感谢! 我尝试接受您的请求、但点击“接受“后不会继续接受。 我拒绝了并向您发送了一个朋友请求。 请告诉我它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    在 E2E 上附加 ZIP 文件时遇到问题。 我将 在接下来的 24 小时内提供更新。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    系统问题已解决、我们能够通过私人 E2E 消息共享 AM65x PET。 请注意、AM65x 不属于我们的低功耗 SoC。  

    谢谢、

    Brenda