This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:来自 eMMC 的主引导模式、用于从 SD 进行次级引导

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621882/am625-primary-boot-mode-from-emmc-in-fs-e-secondary-boot-from-sd

器件型号: AM625

早上好、
在基于 AM6254 的电路板上、我希望具有以下引导配置:从 UDA 文件系统中的 eMMC 进行主引导、从 SD 进行次级引导、也在文件系统模式下。
引导模式配置应为:
针脚 B7-B0:01000011
引脚 B15-B8:00110110
从 eMMC 引导运行良好、但从 SD 进行次级引导无法启动。 为了进行测试、我从 eMMC 存储器中删除了这些文件、以免主引导失败、但电路板没有引导。
我进行了相同的测试、但使用专用引导分区配置了从 eMMC 进行的主引导、从 SD 进行的主引导和次级引导都正常工作、但我想在文件系统模式下使用 eMMC。
这是可能的配置吗?
感谢您的关注。
Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marko、  

    感谢您的查询。

    由于当地度假、预计回复会延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    您能否重新检查电路板上的引导模式引脚值? 您在此处发布的 PIN 值当前选择 SD 卡 2 次:

    B15:B0 = 00[1][101][100][1000][011]

    • 25MHz XTAL
    • 主引导:  MMCSD 引导(使用 UDA 的 SD 卡引导或 eMMC 引导)
    • 主要模式:文件系统
    • 主端口:  MMC 端口 1(4 位宽度)= SD 卡
    • 备用引导:  MMCSD 引导(SD 卡引导或 eMMC 引导)
    • 备份端口:  MMC 端口 1(4 位宽度)= SD 卡

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:
    我在写信给你之前检查了几次,但我没有注意到错误。 将第 9 位从 1 更改为 0、即可得到我想要的结果。
    谢谢。