This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442 和 AMP;AM243x 兼容性

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, AM6412, AM6422, BOOSTXL-IOLINKM-8, AM6442, SYSCONFIG, TPS65220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1619743/am6442-am6442-am243x-compatibility

器件型号: AM6442
主题中讨论的其他器件: SysConfigTPS65220、TPS65219 、AM6412、AM6422、 AM2434TMDS64EVMSK-AM64B、BOOSTXL-IOLINKM-8、 TMDS243EVMTMDS243DC01EVMTMDS64DC01EVM、LP-AM243BP-AM2BLDCSERVO

我想申请您的支持、以确认 AM6442 和 AM243x 处理器之间的硬件兼容性、适用于我们即将进行的设计。

我们计划设计我们的硬件、使其可以支持这两种处理器。

 

基于我们的分析:

  • 我们发现 AM6442 和 AM243x 具有引脚‑μ H 至‑μ H 引脚和封装兼容性。
  • 这两个处理器的电源时序要求也相匹配
  • 我们使用 SysConfig 工具查看了引脚分配、发现没有引脚‑功能冲突。
  • 主要区别似乎在于核心架构(仅限 A53 与 R5F‑)和相关的软件/操作系统支持。

 

根据上述情况、我们的初步结论是、两个处理器可以在相同的硬件设计上受支持。

 

我们恳请您确认以下几点:

 

  1. 如果相应地调整了软件、您能否确认在使用相同封装(例如 ALV 441‑引脚)时、AM6442(AM64x 系列)和 AM243x 是否可以用于同一硬件设计?
  2. 由于 AM6442 和 AM243x 的电源‑时序要求是一致的、因此我们想确认 AM6442 EVM 中使用的相同 PMIC (TPS6522053) 是否也可用于为 AM243x 处理器供电。

‑可能、请分享 TI 推荐的双 μ‑兼容性设计的 PMIC 指南。

  1. 如果您能分享我们在实现支持这两种处理器的设计时必须考虑的任何具体指南或检查清单、那将会很有帮助。
  2. 我们还希望澄清有关 GPIO 中断支持的信息:
  • AM6442 和 AM243x 上的所有 GPIO 是否都支持中断功能、或者仅支持某些组/引脚?
  • 您‑提供有关如何在两个处理器上识别支持中断的 GPIO 的指南吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra Pradeep、

    感谢您的查询。

    如果使用相同封装(例如 ALV 441‑引脚)且假设相应地调整了软件、您能否确认 AM6442(AM64x 系列)和 AM243x 是否可以用于同一硬件设计?

    这应该是可以的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra Pradeep、

    [引用 userid=“562987" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1619743/am6442-am6442-am243x-compatibility
    1. 由于 AM6442 和 AM243x 的电源‑时序要求是一致的、因此我们想确认 AM6442 EVM 中使用的相同 PMIC (TPS6522053) 是否也可用于为 AM243x 处理器供电。

    ‑可能、请分享 TI 推荐的双 μ‑兼容性设计的 PMIC 指南。

    [/报价]

     https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451881/faq-am644x-am642x-am641x-am243x-alv-design-recommendations-custom-board-hardware-design-common-queries-for-pmic-tps65219-and-tps65220 

    使用 TPS65220 或 TPS65219 PMIC 为 AM64x 供电
    https://www.ti.com/lit/an/slvafe9/slvafe9.pdf


    使用 TPS65219 PMIC 为 AM243x 供电
    https://www.ti.com/lit/an/slvafk3/slvafk3.pdf

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra Pradeep

    [引用 userid=“562987" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1619743/am6442-am6442-am243x-compatibility
    1. 我们还希望澄清有关 GPIO 中断支持的信息:
    • AM6442 和 AM243x 上的所有 GPIO 是否都支持中断功能、或者仅支持某些组/引脚?
    • 您‑提供有关如何在两个处理器上识别支持中断的 GPIO 的指南吗?
    [/报价]

    请查看以下章节

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据 AM6442 TRM 中的信息、我的理解是、在 AM6442 器件上具有引脚输出的所有 GPIO 都支持中断‑。 请确认此理解正确无误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra Pradeep

    谢谢你。

    根据 AM6442 TRM 中的信息、我的理解是、在 AM6442 器件上具有引脚输出的所有 GPIO 都支持中断‑。 请确认此理解正确。

    是的。

    此致、

    Sreenivasa.