This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:ALW BSDL 模型文件缺失。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624386/am620-q1-alw-bsdl-model-file-is-missing

器件型号: AM620-Q1
主题中讨论的其他器件: AM625

您好、专家。

我们的客户找到了 AMC BSDL 模型文件、而不是 ALW。 但它们使用的是 AM6204BSGFHIALWRQ1。 您能分享 ALW BSDL 模型吗?

此致、

ITO

(9622cc48-d603-452d-a3c2-343f59c4cc75)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    请参阅以下内容:

    https://www.ti.com/product/AM620-Q1#design-tools-simulation

    ALW-Q1 仿真模型

    AM620-Q1 IBIS 模型

    SPRM886.ZIP (1969 KB)- IBIS 模型
    AMC 的仿真模型

    AM62x AMC IBIS 模型

    SPRM806.ZIP (1970KB)- IBIS 模型
    此致、
    Sreenivasa.  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    很抱歉、我不理解您的反馈。

    我需要 ALW 封装的 BSDL。 不是 IBIS 模型。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    请忽略上述消息。 我可能读错了。

    实际电路

    AM62x BSDL 模型

    SPRM767.ZIP (20 KB)- BSDL 模型
    对于 BSDL、您可以使用与 AM625 ALW 相同的模型。
    此致、
    Sreenivasa.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的快速答复。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    谢谢你。

    仅供参考、我们将在内部对链接到每个页面的模型进行验证、并尽早对链接的相关模型进行验证。

    此致、

    Sreenivasa.