This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:执行低功耗模式命令 echo mem >/sys/power/state 后、AM625 会直接重新启动;如何进入 AM625 的低功耗模式?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621364/am625-q1-after-executing-the-low-power-mode-command-echo-mem-sys-power-state-the-am625-directly-reboots-how-should-i-enter-the-low-power-mode-of-the-am625

器件型号: AM625-Q1
主题中讨论的其他器件: AM625

20260302-162656.jpg

当前工程使用具有 512MIB DDR 存储器的 AM625 SoC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是哪个 Linux SDK 版本?

    是在 TI EVM 上还是仅在您的定制硬件上发生这种情况?

    您可以尝试使用“rtcwake -m mem -s 10“吗? 是否会发生相同的行为?

    暂停后、等待 3 分钟。 电路板是否会自动复位? 这通常表示 TIFS 超时。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anshu、

     我们的电路板使用 SDK-LINUX-am62xx-EVM-11.00.09.04。

    故障条件的情况。

    我们尚未调整 RTC 驱动程序。

    否、它会在挂起后直接复位;请参阅下图中的时间戳。

    什么是 TIFS 超时? 是否有任何文档对其进行了介绍?

    此致、

    小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiaoding、

    您能否分享 SYSFW 跟踪日志:  【常见问题解答】PROCESSOR-SDK-AM62X/A/P:我们如何使用 SYSFW 跟踪在 AM62x/AM62A/AM62P 上调试深度睡眠状态? 

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anshu、

    我已完成对板配置文件和 ti_sci.c的修改、并添加了用于唤醒源的设备树覆盖。 不过、我不知道该 /dev/ttyUSB2 器件连接到 AM625 的哪些引脚。

    您能更详细地解释一下吗?

    此致、

    小定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Xiaoding、

    WKUP UART 是否在您的定制电路板上?  

    否则、您可以参阅 WKUP TCM 中设置的日志、这在同一常见问题解答中。

    谢谢、

    Anshu