This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:ADC0 和 ADC1 输入的电气特性

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623831/tda4vh-q1-electrical-characteristics-of-the-adc0-and-adc1-inputs

器件型号: TDA4VH-Q1

尊敬的 Texas:

有关 TDA4VH-Q1 的 ADC0 和 ADC1 的两个问题:

  1. 我n´t ADC0 和 ADC1 的 REFP 输入的电气规格、尤其是预期的输入漏电流。
    该规格可以在某个位置找到吗?
    (在我们有一个产生高精度 1.8V 电压基准电路的测试中、我们可以看到 ADC0 和 ADC1 的 REFP 的输入电流很小,但并非可以忽略不计。)

  2. 我们计划使用 ADC0-1 来监测许多板载电源、包括 用于 TDA4VH-Q1 本身的驱动器。
    但是、3.3V 电压(例如 VSYS_MCUIO_3V3)在 TDA4VH-Q1 ADC 域的 1.8V 电源之前的几毫秒内出现。
    在这些早期的 3.3V 电压和用于监测这些电压的少量 ADC 输入之间串联几千欧电阻是否足够、即在 ADC 域本身在上电序列期间上电之前、这些电阻是否具有足够的保护性?

此致、
彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的详细问题。 我可以同时解决这两个问题。

    1. REFP 输入电气规范

    ADC 参考输入 (REFP) 的标称输入阻抗约为 2.2kΩ。 这是 REFP 引脚提供给外部基准源的直流负载、解释了观察到的电流—它不是传统检测中的泄漏现象、而是内部基准网络的实际直流负载。

    在 1.8V 电压下、REFP 引脚可以从电压基准电路中汲取大约 1.8V/ 2.2kΩ≈0.8mA 的电压。

    一个重要的相关规格:基准源阻抗应保持在 10Ω 以下以保持 ADC 精度。 请确保您的 1.8V 精密基准电路具有足够低的输出阻抗、可以在不降低基准电压的情况下驱动该负载。

    2.电源时序—在 ADC 1.8V 域之前存在 3.3V 电压

    是的、几个 kΩ Ω 的串联电阻足以在上电窗口期间保护 ADC 输入。

    ADC 模拟输入由双 ESD 二极管结构保护—一个二极管连接到 VDDA、一个二极管连接到 VSSA。 当存在 3.3V 电源但 VDDA_ADC 仍为 0V(或斜升)时、上部 ESD 二极管将正向偏置并将电流从输入引脚传导到 VDDA 电源轨。

    此直流注入电流的安全限值为 25mA、对应于 50Ω 的最小源阻抗。几 kΩ 的串联电阻器可提供非常大的裕度。 例如、4.7kΩ 串联时:

    -最坏情况 (VDDA = 0V、输入= 3.3V):I≈(3.3V−0.7V)/ 4.7kΩ≈0.55mA
    -这完全在 25mA 安全限值(~45×裕度)内

    从保护的角度来看、即使是几百欧姆也足够了、因此几个 kΩ Ω 是保守且安全的选择。 正常运行期间需要注意的两个权衡因素:

    1.输入泄漏产生的直流失调电压:流经串联电阻的 ADC 输入泄漏电流(根据数据表高达 24µA) 会)会产生直流电压误差。 例如、4.7kΩ× 24µA =~0.11V 偏移。
    2.采样电容稳定:串联电阻与 ADC 5.5 pF 输入采样电容相结合,可增加采集期间的 RC 稳定时间。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的详细和完整的答案!

    非常好、除了回答我的两个问题外、您还需要注意在直流失调电压和采样稳定时间方面的权衡。

    此致、
    彼得