This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:如何在非 OS 上进入一个 ARM-A53 内核的"低功耗/空闲模式"

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623526/am623-how-to-enter-low-power-idle-mode-of-one-arm-a53-core-on-non-os

器件型号: AM623

您好、

您能告诉我们如何在非操作系统上进入一个 ARM-A53 内核的“低功耗/空闲模式“吗?

谢谢、此致、
Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好. Hattori、

    这不受支持。

    进入 LPM 模式应仅来自 Linux。

    为什么客户希望在非 Linux 模式下使用 A53 内核?

    客户的最终产品是什么?

    此致、

    Anil.