This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-LINUX J721E:显示器出现问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623841/processor-sdk-linux-j721e-issue-with-display

器件型号:PROCESSOR-SDK-LINUX J721E

您好、

  首先、我不得不说、我已经在不同的 SDK 版本中发布了相同的问题。 但它还没有解决与我有关的一些问题. 目前我使用的是最新的 SDK 版本 11.02 的 PROCESSOR-SDK-LINUX-J721E。 创建 SD 卡后、按照使用脚本文件的过程、启动电路板。 但显示无法正常工作。 没有徽标没有 wayland/Weston 没有完全空白的东西。 虽然与上一版本相关的问题将在当前版本中解决。 但问题仍然存在。 我执行了一些与显示问题相关的其他线程中的步骤。 但这也不起作用。  

 

此致、  

Rejin Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rejin:
    感谢您的提问、我们正在将其发送给合适的专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rejin:

    能否检查位于引导分区内的 uEnv.txt 文件、看看是否定义了 name_overlays? 如果已定义覆盖、请尝试注释掉。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    我评论了叠加定义、但显示没有变化。  

    但当我尝试从 10.02 引导并应用更改(注释覆盖定义)时、显示开始。

    谢谢你

    此致、

    Rejin Mathew