Other Parts Discussed in Thread: AM62P
部件号: AM62P
大家好、TI 专家。
目前、我需要一些有关 MCU-Plus SDK-V11.02.00.23 中提供的名为 ipc_rpmsg_echo_linux 的 IPC 示例的详细信息
我要执行的操作是、在 MCU R5F 上运行的 FreeRTOS 应该从 GPIO 中获取一些值、并且使用 IPC、我应该能够将这些接收到的 GPIO 值共享到 Linux(在 A53 上)和 FreeRTOS(在 WKUP R5F 上)。
这种工作流程是否可行? 如果可能、如何创建这方面的演示?
因为现在、MCU-Plus SDK 中提供的演示示示例无法正常工作、正如您建议的那样。 因此、还要提供指导、说明如何执行该示例。
此致、
Aditya T