This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何同时双屏显示相同内容

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1611439/am625-how-to-dual-display-same-content-simultaneously

器件型号: AM625
主题中讨论的其他器件: SK-AM62B

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用具有最新 SDK 的 SK-AM62B。

客户希望在 AM62x 平台上实现双屏幕镜像。


通过“双屏幕镜像“、客户意味着能够运行 单个应用、并将其显示输出同时显示在两个屏幕上(即同时输出到 RGB 和 LVDS 接口)。


在‑使用 SK AM62B 主板的实验中、客户发现虽然它支持“双屏配置“、但在“扩展桌面“模式下运行、类似于 Windows 的扩展显示模式。 这意味着内容首先只显示在一个屏幕上、客户必须手动使用鼠标将内容拖动到另一个屏幕以实现“双重显示“

客户想知道我们是否有可以指导客户的解决方案或指导 如何实现双显示 (RGB+LVDS)、无需使用鼠标拖动内容即可同时显示相同内容。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:
    如果 ASK 让 DSS 将输入帧缓冲区克隆到 2 个 VP、则无法实现这一点。 您需要复制帧缓冲区并将其馈送到第二个视频流水线、以便在 DPI 和 OLDI 之间获得克隆显示。 或者、您可以使用 2 个单链路 OLDI 面板轻松获得克隆显示屏、但对于 DPI 克隆、您需要修改软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    感谢您的回复!

    可以将帧缓冲区并馈送到第二个视频流水线、客户可以使用此权变措施。

    基于最新的 SDK、您能帮我们总结一个指导、为使客户满意、需要进行哪些修改?

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  
    这必须是一个用户空间应用程序的变通办法,我将线程重新分配给相关的专家他们的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我们正在研究它并在我们这一端进行一些测试 我们将在下周回复您并提供结果。  

    此致、

    Shriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shriya:

    感谢您的支持、请注意、客户也可以使用 Weston 来实现这一点。 但是、客户需要一个示例、以便他们可以使用默认的最新 SDK 简单地使用我们的 EVM。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin、

    两者显示的分辨率是否相同? 在我们最后修改了以下文件以支持 HDMI 和 LVDS 显示(没有可用的 RGB 显示):

    /etc/xdg/weston/weston.ini

    在此文件中、我们在现有文件的末尾附加了以下代码:  

    [output]
    name=LVDS-1
    
    [output]
    name=HDMI-A-1
    same-as=LVDS-1

    但是、这些显示器的分辨率不同。 在与我们的软件开发团队交谈后、两个显示器应该具有相同的分辨率、以便能够复制显示器。 请告知我们这些修改是否适用于您  

    此致、

    Shriya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shriya:

    感谢您的反馈、请参阅以下客户方框图:对于 LVDS -> eDP 和 RGB -> HDMI、客户使用的是分辨率相同的 1080p 30FPS、我将让客户尝试您的解决方案并返回。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shriya:

    感谢支持,客户有一个基于它的额外问题,与所有条件相同 (LVDS 1080p 30fps, HDMI 1080p 30fps),如果客户想要两个显示屏分别显示内容(不相同),变化是否 如下所示:

    /etc/xdg/weston/weston.ini  

    [output]
    name=LVDS-1
    
    [output]
    name=HDMI-A-1

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    默认情况下、Weston 支持扩展显示。 无需更改 weston.ini、因为 Weston 将自动显示在两个显示屏上。

    此致、

    Shriya