This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:在 uboot 中显示定制标识

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1615961/tda4aen-q1-display-a-custom-logo-in-uboot

器件型号: TDA4AEN-Q1
主题中讨论的其他器件: AM62PAM67

尊敬的专家:

我们希望在 uboot 中通过 HDMI 接口显示自定义标识。 现在、我们正在通过您的 EVM 评估此功能。

我使用 HDMI 接口在 uboot 中显示以下通信标识、但未显示标识。

Fatload MMC 1 0x88000000 ti_logo_414x97_32bpp.bmp.gz

BMP 显示器 0x88000000 米

 

我的硬件配置为 (1) TDA4 VEntry (1) 使用 DSS1 模块 (3) HDMI 接口进行显示

我在 uboot 中修改了设备树中的内容和相关的 drivr、现在在 uboot 中引导后、我有下面的设备和驱动程序信息。

输出电压视频     0 [+] tidss_drv       | -- DSS@30220000

这一概念     0 [+] simple_panel      |-- panel-LVDS

对于桥接器 IC SiI9022、我们有如下一些状态:

1) 通过 i2c MD 0x3b 0x33D 1==>0xA7
 这可能意味着它已通过 HDMI 接口正确连接到屏幕
2) 通过 i2c MD 0x3b 0x1b 1=>0xb
这可能意味着它已接收到 DSS1 发送的像素时钟

3) 由i2c md 0x3b 0x3e 1=> 0x0

这可能意味着桥接 IC 未检测到 V-SYNC

 

4) 通过 i2c MD 0x3b 0x17 1==>0x0

 这可能意味着 TI DSS1 不会发送数据来桥接 IC

你有什么建议吗?

谢谢、

Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们尚未在 TDA4AEN 上验证 U-Boot 启动界面。 但是、我们支持 AM62P 的 U-Boot 启动界面、它与 TDA4AEN 具有相同的显示子系统(尽管,只支持 OLDI)。  

    我建议参考 AM62P 用户指南、该指南应该适用于显示接口 (OLDI 与 HDMI) 以外的所有内容: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/11_02_08_02/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-splash-Screen.html

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Takuma

    客户端正在遵循 AM62P 用户指南进行实施、但遇到了一些问题、并且不确定如何解决。 您是否有任何建议或故障排除步骤?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您能否分享遇到的问题的详细信息?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:
    在该问题顶部的消息中、我们已经提供了所遇到问题的详细信息。 具体是根据 software-dl.ti.com/.../UG-Splash-Screen.html 中的说明将软件导入 TDA4AEN-Q1 EVM 来完成的。 我们还需要提供什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我的理解是、在最初的问题之后、遵循了用户指南、遇到了一些问题。

    您能否说明这是同一个问题还是另一个问题、如果是另一个问题、新问题是什么(可描述的任何日志或任何行为)? 在遵循用户指南的过程中遇到的问题是什么?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    如附件中的图像所示、蓝色框表示 AM62P 架构、红色框表示 TDA4V 入门级架构。 由于不同的架构、我们配置了 Bridge IC (SiI9022)、但遇到黄色框中突出显示的问题。

    此外、我们还看到了绿色框中突出显示的信息;您提到目前仍在开发针对 U-Boot 标识的 DPI/HDMI 支持。 此开发是否已完成?
    (抱歉,我的附加图片无法放入此页面。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Takuma

    系统似乎有问题、我无法将图像上传到 E2E。 有没有其他方法可以将图像发送给您?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel、John:

    给您发送了两封电子邮件。 请通过电子邮件分享。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel、John:

    我收到了电子邮件。 但是的、本质上、对于 AM67 和 AM62P、我们都不支持 U-Boot 中的 HDMI。 Sitara 团队正在为 AM62P 实现驱动程序、但该团队仍在开发中。 我提出了一项新要求、还要看看我们是否可以支持 TDA4AEN、供我们的开发团队研究。

    然而,作为一个免责声明, 发展 将需要一年。

    此致、

    Takuma