This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:器件重新启动期间偶尔出现异常启动问题:卡在 uboot 阶段

Guru**** 2962270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624559/j722sxh01evm-occasional-abnormal-startup-issue-during-device-reboot-stuck-at-the-uboot-stage

器件型号: J722SXH01EVM

您好:

设备重新引导期间偶尔出现异常启动问题:在 uboot 阶段卡住
  1.我们的器件使用 TDA4、我们使用的 SDK 是 Linux 版本 10.00.00.08
  2.在同一局域网内,有 4 台设备都能正常工作,运行了 30 天以上。
  3.偶尔出现的设备问题:当这四个设备的 SSH 终端重新启动时,它们都在 uboot 启动阶段卡住,日志如下所示。
  4.关机重启后,可以正常启动。 在正常情况下、运行“重新启动“也可以启动正常启动。

U-Boot SPL 2024.04-ti-gcf90e3719b43 (Oct 31 20256 - 05:16:24 +0000
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08(Fiery Fox)')
SPL initial stack usage: 17048 bytes
Trying to boot from MMC1
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Starting ATF on ARM64 core...
NOTICE: BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00flec6b87-dirty
NOTICE: _
BL31: Built : 16:09:05, Feb 9 2024
U-Boot SPL 2024.04-ti-gcf90e3719b43 (Oct 31 20255 - 05:16:24 +0000
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a 10.0.8--v10.00.08(Fiery Fox)')
Trying to boot from MMC1
Card did not respond to voltage select! : -110
spl: mmc init failed with error: -95
SPL: failed to boot from all boot devices
### ERROR ### Please RESET_the board ###

您能帮我弄清楚如何解决这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好?? ?

    这似乎是硬件中的电压问题、即 eMMC 和电路板之间的电压净值会波动。 您是否可以尝试重新焊接 eMMC 并试用。此外、您是否可以尝试使用以下补丁将其设置为低速模式:

    diff --git a/arch/arm/dts/k3-am62p-main.dtsi b/arch/arm/dts/k3-am62p-main.dtsi
    index 652908cf..bd1da613 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-am62p-main.dtsi
    +++ b/arch/arm/dts/k3-am62p-main.dtsi
    @@ -577,9 +577,6 @@
                    assigned-clocks = <&k3_clks 57 2>;
                    assigned-clock-parents = <&k3_clks 57 4>;
                    bus-width = <8>;
    -               mmc-ddr-1_8v;
    -               mmc-hs200-1_8v;
    -               mmc-hs400-1_8v;
                    ti,clkbuf-sel = <0x7>;
                    ti,strobe-sel = <0x77>;
                    ti,trm-icp = <0x8>;
    @@ -591,6 +588,7 @@
                    ti,itap-del-sel-legacy = <0x10>;
                    ti,itap-del-sel-mmc-hs = <0xa>;
                    ti,itap-del-sel-ddr52 = <0x3>;
    +               no-1-8-v;
                    status = "disabled";
            };
    

    此致

    Gokul Praveen