This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:【常见问题解答】TDA4VH-Q1:在 Processor SDK RTOS 中重新构建 CSL 初始化库 (ti.csl.init.ae71) 的步骤

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624838/tda4vh-q1-faq-tda4vh-q1-steps-to-rebuild-the-csl-initialization-library-ti-csl-init-ae71-in-processor-sdk-rtos

器件型号: TDA4VH-Q1

尊敬的团队:

如何重新构建 CSL 初始化库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    必要条件:

    1. 设置以下环境路径:  
      • Tools_install_path : 安装所有工具链的路径。  
      • pdk_install_path  PDK 的安装根目录

      重建模型的步骤  

    1. 打开 目录  
      • cd  $pdk_install_path/packages/ti/build  
    2. 以清理库  
      • 使  CSL_init_clean  Board= 内核=c7x_1
    3. 来构建库
      •  使  CSL_init  Board= 内核=c7x_1  

    生成的 CSL 初始化库  

    构建成功完成后、  将在以下目录中生成 CSL 初始化库 (ti.csl.init.ae71):  

    $pdk_install_path/packages/ti/csl/lib/j784s4/c7x/release  

    此致、
    Ben Eapen Thomas