This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:是否可以在 TDA4AEN-Q1 (J722S) EVM 的 ADAS 平台上使用以太网发送和接收视频?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624461/tda4aen-q1-is-it-possible-to-send-and-receive-video-using-ethernet-on-adas-platform-of-tda4aen-q1-j722s-evm

器件型号: TDA4AEN-Q1

大家好、我是 Yura Corp 的 jin-mok。

vision_apps 中是否有函数对当前视频进行编码、然后通过以太网传输?

或者是否有办法通过以太网检查视频输出?  

如果可能、请提供一些示例或代码供参考。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinmook:

    vision_apps 中是否有一个函数用于对当前视频进行编码、然后通过以太网传输?

    我们没有此用例的任何开箱即用演示。

    但是、您可以修改 app_multi_cam_codec 演示、以使用 gstreamer 插件通过以太网发送解码的帧。

            else if (sinkType == 1){
                i += snprintf(&params->m_cmdString[i], CODEC_MAX_LEN_CMD_STR-i,"! mp4mux \n");
                i += snprintf(&params->m_cmdString[i], CODEC_MAX_LEN_CMD_STR-i,"! filesink location=output_video_%d.mp4 \n", ch);
            }

    将接收器修改为“!</s>!  rtph264pay! udpsink host=host_ip port=host_port“、而不是 filesink 元素。 有关使用 udpsink 传输视频的 gstreamer cmd 字符串、请参阅在线资源。

    同样、在主机 PC 中运行 gstreamer udpsrc、以接收并显示帧。

    此致、
    Gokul