This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:音频相关内核与 WB/WT 之间的关系

Guru**** 2967060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1620804/am62d-q1-the-relationship-between-the-audio-related-kernels-perform-and-wb-wt

器件型号: AM62D-Q1

尊敬的专家:

我对上一个主题中没有解答的问题有疑问。 您能告诉我以下几点吗?

在我们的 内部测试中、我们发现、与音频相关的内核在直写模式(而非回写模式)下的缓存表现明显更好、另一方面、缓存回写功能对于 AM62A 用例的表现最佳。

问:关于以上内容、您能否具体告诉我 WT 在哪些流程中表现更好?  这是否意味着 WT 实际上具有更短的处理时间?  通过私人聊天回答以上问题是可以的。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:
    在回答您之前、请允许我在内部进行确认。

    谢谢、
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shreyansh:

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:
    很抱歉、这比预期的时间长。 我仍在内部讨论。 请等待到本周结束、聆听我的反馈。

    谢谢、
    Shreyansh