This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:新项目中 AM62P52(双核)与 AM62P54(四核)的性能评估

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624816/am62p-q1-performance-evaluation-of-am62p52-dual-core-vs-am62p54-quad-core-for-new-project

器件型号: AM62P-Q1

尊敬的专家:

客户当前正在评估 AM62P52CSMSIAMHRQ1 和 AM62P54CVMSIAMHRQ1 新建项目。

下面列出了客户的要求。 请您确认是否存在 AM62P52CSMSIAMHRQ1 (双核)是否足以满足这些规格?

  1. 操作系统支持: 组成部分。

  2. 摄像头输入: MIPI CSI-2(支持 4 个 2MP 摄像头通道)。

  3. 内存: DDR4 支持。

  4. 连接: 支持 Apple CarPlay 和 Android Auto。

  5. 显示输出: 2MP @ 30fps(通过 4 通道 MIPI DSI)。

  6. 图像处理: 图像拼接功能(例如,环视 Monitor/AVM)。

  7. 安全等级: 符合 ASIL B 级要求。

  8. 功能安全: 专用功能安全特性

 

 

谢谢

 

Daniel