This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:TI-RTOS 支持结束

Guru**** 2952840 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1616045/omap-l137-end-of-support-for-ti-rtos

部件号: OMAP-L137

您好!

对于 OMAP-L13x、“在 2022年1月31日 之后、TI 将不再提供 TI-RTOS 支持...“公告的确切含义是什么? 这是否意味着它现在像我在其他一些微控制器中看到的那样具有长期支持(没有新功能,但仍实施关键更新)? 或者所有支持都已结束?

支持终止通知:

关于 AM335x、AM437x、OMAP-L13x、C674x、K2G、 AMIC110、AMIC120 器件 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    支持结束声明适用于常见问题解答中列出的软件包。 TI 不再支持这些软件包、无新功能、无错误修复、也不支持 E2E。 这仅适用于软件。 在现有设计中、器件供货情况和供货连续性不存在问题、适用 TI 通用质量指南

    通用质量指南|质量政策和规程|质量和可靠性|德州仪器 TI.com (请参阅第  23 节)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 我看到 TI 正在为新的开发推荐 FreeRTOS。 是否有访问 FreeRTOS 的建议迁移路径? 我目前使用的 BIOS 版本为 5.42.00.07、并使用了 Code Composer Studio 8.3.1 版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theron、

    遗憾的是、此时此刻、我们无法再为 OMAP-L137 提供硬件或软件设计支持。

    对于未来的读者,只要您的现有设计需要,我们将继续在我们的工厂生产此部件,按照“正在供货“状态。 如需更多信息、请参阅我们的产品生命周期页面: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html。 但是、我们的应用团队不再具备硬件或软件专业知识来回答设计问题。

    没有为 OMAP-L137 开发 FreeRTOS 软件版本的计划。 如果您正在为新设计寻找设计支持,我们可以为您推荐更多最新的处理器,在这些处理器中,我们将能够解答软件或硬件设计问题 — 让我们知晓相关情况。

    此致、

    Nick