This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:TI ARM Clang (PSDK 11.2/J784):地址清理程序的可用性

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: J784S4XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624727/j784s4xevm-ti-arm-clang-psdk-11-2-j784-availability-of-an-address-sanitizer

器件型号:J784S4XEVM

您好:

SDK11.2/J784/R5 是否有可用的存储器损坏/非法访问校验器? 似乎包含的 tiarmclang 不支持 Asan/libasan is missing/-fsanitize=address 是一个无效选项。

如果缺少 LLVM 的 Adress Sanitizer、是否有其他类似的工具可用? (例如 Valgrind 等) 或者是否有任何其他机制来检测和报告非法的内存使用情况?

此致、

Hristo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、 tiarmclang 不支持任何地址清理程序或任何类型的存储器错误检测。

    谢谢。此致、

    -乔治