This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:TI DMPAC 是否有随机特征?

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624814/tda4aen-q1-does-ti-dmpac-have-random-traits

器件型号: TDA4AEN-Q1

尊敬的 TI 专家:

我有一个关于 TI DMPAC 规范的小问题。

我目前正在使用 TDA4AEN 开发 MCAM(Mobis 前置摄像头)产品、但我对 TI DMPAC 的一些特征很好奇。 (我现在正在使用 TI 光流实现软件算法。)

我本来不希望 DMPAC 的 DOF(密集光流)输出使用相同的图像数据序列发生变化、但最近我开始怀疑那里可能存在一些随机性、我的一位同事比我有更多的经验、提到 HWA 可以显示随机行为。 那是真的吗?

我期待您的回答。 谢谢你。

此致、
Minsun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minsun、

    没有 DOF 输出没有随机性,它可以根据输入图像和配置检测并输出流矢量,只要输入正确,配置正确,就能输出正确。  

    那么,你在哪里看到随机性? 您能详细说明一下吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh

    感谢您的回答。

    我认为最好把“随机性“改为“非决定性“。

    DMPAC 的光流输出是正确的、但我的意思是、即使用相同的图像多次运行、光流输出也不相同。

    有可能吗?

    此致、

    Minsun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minsun、

    否、如果输入相同且 配置保持不变、则 会生成相同的流量 矢量输出。  

    此致、

    Brijesh