This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何使用 rpmsg char 传输超过 512 字节的数据?

Guru**** 2998530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625172/tda4vm-how-to-transfer-the-data-of-more-than-the-512-bytes-using-rpmsg-char

器件型号: TDA4VM

尊敬的 TI 支持团队:

我正在处理一个 IPC 应用、需要在 A72 和远程内核之间传输大量的批量数据(大约 3MB 到 4MB)  

我知道标准 rpmsg_char 驱动程序和 virtio 环被限制为 512 字节缓冲区(496 字节有效载荷)、这使得直接通过 rpmsg 发送数据

是否有任何参考如何使用 rpmsg_chr 驱动程序发送大于 512 字节的数据?

此致、
Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    [报价 userid=“679222" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625172/tda4vm-how-to-transfer-the-data-of-more-than-the-512-bytes-using-rpmsg-char
    是否有任何参考如何使用 rpmsg_chr 驱动程序发送大于 512 字节的数据?

    您能否请参阅以下有关大字节传输的常见问题解答:   【常见问题解答】TDA4AL-Q1:大字节传输

    此致、
    Shabary S Sundar