This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:MCU R5F 是否可以访问 GPMC 接口?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A3, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622392/am62a3-can-mcu-r5f-access-the-gpmc-interface

器件型号: AM62A3
主题: AM623 中讨论的其他器件

您好、

我们正在评估 AM62A32、因此希望确认 MCU R5F 内核是否可以访问和控制 GPMC 接口。

在我们的系统中、我们计划使用 VxWorks (RTOS) 并通过 GPMC 从 MCU R5F 访问外部器件。

对于 AM6232、我们确认 MCU M4F 实际上无法使用 GPMC、这主要是因为 GPMC 中断未路由到 MCU 域。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1188070/am623-can-the-m4f-core-use-the-gpmc-interface

因此、您能否就 AM62A32 阐明以下内容?

  1. MCU R5F 内核可以访问和配置 GPMC 外设吗?

  2. GPMC 中断可以路由到 MCU R5F、还是需要轮询?

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    在 AM62A3 中、GPMC 中断可路由到 MCU R5。 请参阅 TRM 表:

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    在 AM62A3 中、GPMC 中断可路由到 MCU R5。 请参阅 TRM 表:

    我们有一个关于 GPMC 接口从 AM62A3 上 MCU 域的可访问性的后续问题。

    作为参考、对于 AM623、另一个 E2E 线程中提到 MCU 内核 (M4F) 可以访问 GPMC 地址空间、但 GPMC 中断不会路由到 MCU 域、因此该接口只能用于轮询、并且 MCU+ SDK 也不正式支持该接口。

    您能否澄清 AM62A3/AM62A32 的情况?

    具体而言、我们希望确认以下几点:

    1. MCU R5F 内核是否可以访问和控制 GPMC 接口(寄存器/存储器空间)? 我从您的答复中已经了解到 GPMC 中断已路由到 MCU R5F 域。

    2. 从 R5F 内核使用时、MCU+ SDK 是否支持 GPMC 接口?

    此致、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1.是的,否则只路由中断是无用的。

    2.我浏览过 SDK 并且没有找到 GPMC 支持、但我会联系软件团队进行确认

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    2. 我浏览过 SDK、没有找到 GPMC 支持、但我将联系软件团队确认[/报价]

    我期待您的更新

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我会再次 Ping 他们。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    请查看以下信息:

    1.中断路由:根据 SOC 架构、GPMC 中断路由到 MCU R5F 内核。
    2.当前 SDK 支持:MCU+SDK 示例当前不包含 AM62A 器件的 GPMC 支持。
    3.权变措施:AM62X 器件可用的 GPMC 驱动程序可在 AM62A 器件上使用。 AM62X 和 AM62A 的 GPMC IP 是相同的、因此相同的驱动程序应该可以在不修改的情况下正常工作。
    4.建议:如果您需要在 AM62A 上使用 GPMC 功能、请参阅 SDK 中的 AM62X GPMC 驱动程序实现并将其集成到 AM62A 工程中。

    如果您对集成有任何其他疑问或需要帮助、请告知我们。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    您能否证实这一点是否同样适用于 AM6232?
    换句话说、MCU (M4F) 内核是否也可以访问/控制 AM6232 上的 GPMC 接口、这与 AM62A32 上的 MCU R5F 访问类似?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Conor、

    AM62A 和 AM62x 器件的架构不同。 在 AM62x 上无法从 MCU M4F 内核访问 GPMC 外设。

    此致、

    Anil.