This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62x EVM 运行 SBL Keywriter 时出现问题

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625180/am625-am62x-evm-problem-with-running-sbl-keywriter

器件型号: AM625

嗨、

我正在尝试在 am62x EVM 上运行 SBL Keywriter。 很遗憾、几天后我仍然无法运行、编程的固件似乎未运行。 我已经完成了 am62x 学院中编写的与此主题分步相关的所有内容。

我使用 r5fss-nortos 配置成功运行了 sbl_sd 和 sbl_uart 示例。 尝试将其与 SBL Keywriter 配置进行比较、但我没有更多想法、感觉卡死了。 我将感谢你的任何帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这可能是由您使用的 MCU+ SDK 版本引起的。 请注意、Keywriter 包仅与用户指南中提到的特定 SDK 版本兼容。 请确保您使用的是带有 Keywriter 包的预期 SDK 版本。