This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-NAND:RBL 支持 EP

Guru**** 2964760 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1624926/omapl138b-ep-rbl-supported-nand

部件号: OMAPL138B-OMAL EP
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138、 OMAP-L132

你(们)好

我们计划使用不符合 ONFI 标准的 NAND ISSI IS34MW02G164、您能否确认 OmapL138 RBL 是否支持该功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OMAP-L132/L138 引导加载程序应用报告 (SPRAB41) 详细介绍了 ROM 引导加载程序、使用的引导引脚列表以及支持的引导模式的完整列表。

     附录 B1 中包含有关如何处理不符合 ONFI 标准的 NAND 器件的详细信息。  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我知道这些文档、但问题是我有一个 16 位总线宽度的器件

    如表 13 所示、Bit6 需要一个值“0",“,这、这表示 8 位总线宽度、这是否意味着不支持 ISSI NAND 芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我在 这里得到了答案

    它受支持。