This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:运行 vkcube (Wayland) 时 libVK_IMG.so 中的分段故障

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: J721EXSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625189/j721exsomxevm-segmentation-fault-in-libvk_img-so-when-running-vkcube-wayland

器件型号: J721EXSOMXEVM

请参阅此帖子


编号: CS3242289
联系人:Luca Menozzi
名字:Luca
姓氏:Menozzi
简短描述:J721EXSOMXEVM:运行 vkcube (Wayland) 时 libVK_IMG.so 中的分段故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    指定的工程师正在休假。 不过、该主题中没有足够的信息。

    您似乎指向某个旧主题(基于 CS 编号)、请提供参考。

    此致

    Suman