This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:符合 EN 50128 标准

Guru**** 2994780 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625860/ccstudio-en-50128-comply

部件号: CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件: SYSCONFIG、UNIFLASH

您好 TI、

我想知道以下几点  

  1. Code Composer Studio - V20.4.1.4
  2. TI Clang C 编译器 — V4.0.4 LTS
  3. 用于初始化代码生成 的 TI 系统配置工具 — SysConfig V1.26.0
  4. 适用于 AM263x 的 MCU+ SDK - v11.0.0.19
  5. Uniflash  

 符合 EN50128 标准。 如果符合标准、请提供报告。

 

此致 (&C)

Srujana