This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TIOVX 节点查询

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625384/tda4vh-q1-tiovx-node-queries

器件型号: TDA4VH-Q1

您好团队:

  • 我们将 RGB IR 网络摄像头用于 ADAS 应用。 它通过 USB 3.0 端口连接。 我们正在收到 2592x1946 UYVY 数据、我们需要使用 VPAC MSC 节点将其调整为 1280x720。
    • 我们尝试的流程是
      • 读取 UYVY 数据->提取 Y 通道->调整大小为 1280x720(使用 tivxVpacMscScaleNode)
    • 但在调整大小后、我们得到了黑色图像。 请帮助我们解决此问题。
  • 此外、我们想知道是否有任何可以用于 v4l2 捕获的 tiovx 节点。

此致、

Reshma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshma:

    数据如何来自 USB 相机? 您使用哪个驱动程序来捕获帧? 捕获是在任何自定义 openvx 节点中处理的、还是使用任何本机 Linux 驱动程序来捕获数据。

    [quote userid=“593468" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1625384/tda4vh-q1-tiovx-node-queries
    • 此外、我们想知道是否有任何可以用于 v4l2 捕获的 tiovx 节点。

    [/报价]

    好的、似乎您使用的是 v4l2 捕获。

    您可以对 vpac_msc_scaler 使用 gstreamer 插件。

     https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/11_00_00/exports/edgeai-docs/common/edgeai_dataflows.html

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshma:

    在 RTOS SDK 中、还有一些示例应用会使用 v4l2 基于捕获的流。

    参考$(psdkra)/edgeai/edgeai-tiovx-apps/tests  

    $(psdkra)/edgeai/edgeai-tiovx-apps/tests/app_tiovx_linux_rgb_ir_capture_display_test.c

    此致、
    Gokul