This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TIOVX:高档小分辨率图像

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1613438/tda4ven-q1-tiovx-upscale-a-small-resolution-image

器件型号: TDA4VEN-Q1

您好!

我有一个 640x480 raw8 单色摄像头,我想高档到 1920x1080 以适应显示器。

是否可以通过多标量或其他内核实现此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    否、多标量仅支持缩放。 您可能可以在 DSS 流水线中使用内联标量来提升此分辨率。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh、

    很抱歉我迟到的答复。  如何在 DSS 流水线中使用内联标量? 这是与 TIOVX 节点的某种参数、还是在 DSS 驱动程序中?

    谢谢!

    编辑:我现在看到,如果输入图像小于显示输出大小,它会自动向上缩放。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    确实如此、如果输入大小小于显示器的最终输出、则驱动器/节点会自动启用标量以进行缩放/缩放。  

    此致、

    Brijesh