This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:所需的电路板布局或 STEP 文件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626411/launchxl-f28379d-required-layout-or-step-file-of-the-board

器件型号: LAUNCHXL-F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、E2E

我正在开发一个使用 LAUNCHXL-F28379D 作为子板的主板。 我在获取电路板布局文件或 STEP 文件时需要帮助、以便获得接口检查所需的连接器尺寸。

 

此致

Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    C2000 EVM(例如 LaunchPad 和 controlCARD)的所有设计文件都存储在 C2000Ware 中。  LAUNCHXL-F28379D 的设计文件可在以下存储库中找到:  
    C:\ti\c2000\C2000Ware[version]\boards\LaunchPads\LAUNCHXL-F28379D \R2.0\design 文件

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan  

    您能为我提供存储库链接或 Web 链接吗  

    C:\ti\c2000\C2000Ware[version]\boards\LaunchPads\LAUNCHXL-F28379D \R2.0\design files

    不确定您要参考的本地部件。

    谢谢  
    Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaitanya、

    在安装 C2000Ware 时、它将放置在存储库中:……\boards\LaunchPads\LAUNCHXL-F28379D \R2.0\design 文件。

    希望这有所帮助。